Von Paketband bis Putzband: Klebetechnik von Würth
4.8/5 - (10 Bewertungen)

Ob ultrastarkes Gewebeklebeband, doppelseitiges Montageband, Abdeckband für Maler- und Putzarbeiten oder einfaches Paketband – die Klebebandtechnik von Würth hält, was sie verspricht. Wofür welches Klebeband eingesetzt werden kann, lesen Sie hier:

Fixiert alles – sofern Sie es wollen!

Jeder kennt es, jeder hat es schon einmal verwendet: Das textilverstärkte Gewebeklebeband ist für fast jede Art und Beschaffenheit von Untergründen geeignet.

Viele Einsatzbereiche:

Überall wo etwas fixiert, markiert, gebündelt, repariert, verpackt werden muss kommt das Gewebeklebeband zum Einsatz. Auch zum Abdichten von Rohren und Schläuchen oder zum Markieren auf staubigem Mauerwerk kann es verwendet werden.

Das textilverstärkte Gewebeklebeband ist für fast jede Art und Beschaffenheit von Untergründen geeignet.
Auch in rot erhältlich: Das textilverstärkte Gewebeklebeband

Mit seiner sehr hohen Klebekraft z.B. auf Stahl von 21N/25mm nimmt es höchste Belastungen auf und lässt Sie nicht im Stich.

Durch starke Anfangsklebekraft des Kautschukklebers wird das Verarbeiten noch einfacher und garantiert eine Verklebung sowohl auf rauen, als auch auf glatten Oberflächen wie z.B.:

  • Stahl
  • Edelstahl
  • Polyethylen
  • Glas
  • Beton
  • und Holz.

Auch für Langzeitanwendungen geeignet:

Das wasserfest beschichtete Polyestergewebe schützt auch vor Umwelteinflüssen und sorgt für eine langfristige Verklebung. Die hohe Reißfestigkeit von 105N/25mm ist vor allem beim Bündeln von Leitungen oder anderen schweren Materialen von Vorteil. Trotz dieser hohen Reißfestigkeit bleibt das Gewebeklebeband komfortabel von Hand abreißbar.

Saubere Verpackung garantiert beste Ergebnisse:

Jede Rolle ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, das schützt das Gewebeklebeband beim Transport und bei der Lagerung vor Verschmutzungen.

Kleben ist das neue Schweißen!

… sofern Sie das Montageband Power verwenden. Die extrem, hohe und dauerhafte Klebkraft von 8kg/m spricht für sich. Damit kleben Sie alles dorthin, wo Sie es haben wollen, egal ob innen oder außen.

Unsichtbare Verbindungen, ohne viel Aufwand!

Das Montageband Power ist für die unsichtbare Verklebung unterschiedlichster Materialien entwickelt worden, wie z.B.:

  • Glas
  • Stahl unbehandelt (blank)
  • Aluminium unbehandelt (blank)
  • Holz unbehandelt
  • Beton
  • ABS
  • Hart-PVC
  • PMMA

Doppelseitiges Klebeband – vom Auto bis zum Badezimmer

Das Montageband Power findet immer einen Anwendungsbereich. Egal ob Sie es in der Kfz-Werkstatt benötigen:

  • zur Fixierung von Sensoren
  • Verklebung von Verkleidungen jeglicher Art
  • z.B. Reflektoren
  • Spiegelgläser
  • Zierleisten
  • Dachhimmel
  • Stoßfänger etc. verwenden

oder im Haustechnikbereich:

  • Kabelkanalverklebungen
  • Montage von Schildern
  • Glaselementen
  • Haltegriffen
  • Verkleidungs- und Sockelbleche bei Türen
  • Aufzüge und Kunststoffteilen bei Leuchtreklamen etc.

2 in 1 – Verbinden und dichten in einem Arbeitsschritt

Durch die hohe Flexibilität werden Risse verhindert, gleichzeitig dämpft es Vibrationsgeräusche. Durch die hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit ist es auch gut für den Außenbereich oder in Feuchträumen geeignet.

Dabei findet es Anwendung zur Montage von Spiegel, Halterungen, Deko-Elementen, Spendersysteme etc. Auch Metallprofile im Fassadenbau, Glas- und Kunststoffteile bei Lichtkuppeln und Wintergärten, Fenster- und Türsprossen etc. können mit dem Montageband Power verarbeitet werden.

Montageband Power
Das vielseitige Klebeband: Montageband Power
Montageband Power
Für Innen- und Außenbereich geeignet: das Montageband Power







Messerscharfe Kanten – nur mit dem Präzisionskreppband

Mit dem Präzisionskreppband und dem Putzband-Soft bekommen Sie diese bei Ihrer täglichen Arbeit spielend leicht.

Feine Kanten – garantiert durch das Spezialpapier

Das Präzisionskreppband wird höchsten Anforderungen bei Abklebungen im KFZ, Metall- und Malerbereich gerecht. Das Spezialpapier-Japanisches Reispapier, ist sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierende Farben und Lacke geeignet.

So lässt sich das Klebeband auch von Chromleisten, Tapeten oder Möbelstücken rückstandslos ablösen.

Auch für Kfz: das Präzisionskreppband
Faserverstärktes Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Metall- und KFZ-Bereich.

Kreppband im Außenbereich für den Langzeiteinsatz

Maximale Sicherheit bei Verklebungen im Außenbereich gewährleistet die UV-Beständigkeit von 6 Monaten. Auch für ofentrocknende Lacke kann das Präzisionskreppband verwendet werden, da es bis zu 100° hitzebeständig ist

Glatte Oberflächen erfolgreich schützen

Abdeckband zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Abdeckband Putzband Soft zum Schützen von glatten Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Das Putzband-Soft schützt glatte Oberflächen wie Fenster- und Türrahmen bei Maler- und Lackierarbeiten im Innen und Außenbereich.

Es eignet sich sehr gut für glatte Metalle, polierte Oberflächen wie die meisten Kunststoffe, lackiertes Holz, Farben und Lacke. Durch den weichen Klebstoff ist es äußerst anschmiegsam und passt sich perfekt an den Untergrund an.

Auch bei tiefen Temperaturen um den Gefrierpunkt lässt sich das Putzband-Soft noch sehr gut verarbeiten. Sollten Sie nach dem verputzen nicht gleich zum Abziehen des Bandes kommen, dann ist das gar kein Problem. Das Putzband-Soft ist bis zu 4 Wochen Witterungsbeständig und lässt sich auch dann noch von vielen Untergründen, rückstandslos ablösen.

Damit lösen Sie jede Verpackungsaufgabe

Das PP-Packband verschließt die Verpackung Ihrer wertvollen Projekte fest und sicher. Das Packband lässt sich leise abrollen und zeichnet sich durch seine hohe Reißfestigkeit ab.

Der lösemittelfreie Acrylat-Klebstoff eignet sich sehr gut zum Verschließen von Karton, Voll- und Wellpappkartons. Das Packband aus Polypropylenfolie ist vorallem in Kombination mit dem Packband-Abroller ein unverzichtbarer Partner in Ihrer Werkstatt.

Packband Würth universell einsetzbar

PRAXISTIPP: Die UNIVERSAL-ZWINGE

Sie müssen komplizierte Verleimungen durchführen? Dann greifen Sie zum Packband!

Auch als Universelle „Zwinge“ beim Verleimen oder Verkleben von Gehrungen, Rundungen od. Furnieren leistet das Packband gute Dienste. Somit ersparen Sie sich komplizierte Konstruktionen zur Verwendung herkömmlicher Zwingen und sind auch auf der Baustelle od. bei der Montage beim Kunden vor Ort immer gut ausgerüstet.

 

Falsch geklebt? Kein Problem!

Wenn doch einmal etwas gelöst oder entfernt werden muss, dann helfen die Spezialreiniger „Sticker-Ex“ und der Universalreiniger „IPA-Reiniger“. Sie entfernen Klebebänder und deren Rückstände, falls welche auftreten.

Sie benötigen noch genauere Informationen zu den Klebebändern von Würth? Dann sehen Sie sich einfach in unserem Online-Shop um, oder fragen Sie ihren persönlichen Würth Verkaufsberater.

…oder zum IPA-Reiniger
Ablösen von Klebebändern mit dem Sticker ex
Falsch geklebt? Dann hilft der Griff zum Sticker-ex






















One Comment

  1. Guten Tag, ich versuche, eine Lichterkette im Auto (verkleidet mit Velours, Kanten aus Kunststoff) zu befestigen mit Klebeband. Weder Gaffa noch Power Haftband haben gehalten. Was soll ich nehmen, was hält?
    Viele Grüße Charlotte

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert