Wer auf der Suche nach einem Koffer für Werkzeug, Maschinen oder Kleinteile ist, wird mitunter schnell fündig werden. Stauraum bieten zahllose Koffer, aber auch Boxen, Montagekästen oder Organizer. Worauf Sie bei der Auswahl besonders achten sollten, lesen Sie in diesem Beitrag.
Für den Profi von heute ist die Möglichkeit des Aufbewahrens von Material allein viel zu wenig. Zurecht wird heute von ORSY® System-Koffern erwartet, dass sie auch bei Funktionalität und Nutzen punkten. Stellen Sie sich doch einmal die Frage: Wie geschickt fügt sich mein Koffer in meinen Arbeitsalltag ein? Wie lässt er sich in meiner Werkstatt verwenden und in meinem Firmenwagen transportieren? Welchen Zusatznutzen bietet er? Kurzum, welcher ORSY® System-Koffer deckt meine Anforderungen ab?
Damit Sie bei der Auswahl Ihres ORSY® System-Koffers die richtige Wahl treffen, lesen Sie nachfolgend einige Kriterien, die Sie berücksichtigen sollten. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen, dass der ORSY® System-Koffer mehr bietet als nur Stauraum.
1. Der ORSY® System-Koffer schafft Überblick
Sie haben keine Lust mehr auf zeitraubendes und nerviges Suchen Ihres Werkzeugs? Der ORSY® System-Koffer sollte Ihr persönliches Ordnungswerkzeug sein, mit dem Sie den Überblick behalten, alles parat haben und stets einsatzbereit sind.
2. Der ORSY® System-Koffer garantiert Flexibilität am Arbeitsplatz
Ob unterwegs oder im Betrieb, der ORSY® System-Koffer sollte mit Ihrer Flexibilität mithalten können. Daher ist es wichtig, dass er sich in Ihren Arbeitsplatz, in Ihr Aufbewahrungs- und Lagersystem ebenso wie in Ihre Fahrzeugeinrichtung integrieren lässt. Der ORSY® System-Koffer stellt das verbindende Element der ORSY® Systeme dar.
ORSY® bedeutet Ordnung mit System. Es ist eine völlig neue Art der Organisation. Es verbindet alle Bereiche Ihres Arbeitsplatzes vom Lager bis zum Fahrzeug aufgrund von modularen Einheiten. Der ORSY® System-Koffer stellt dabei als Reisebegleiter das verbindende Ordnungswerkzeug für die tägliche Praxis dar.
3. Koffergröße nach Bedarf
Werkzeug, Maschinen und Kleinteile: So unterschiedlich wie das zu verstauende Material, so individuell müssen die Koffer gestaltet werden können, damit sie im Alltag bestehen.
So können je nach den gegebenen Anforderungen die entsprechende Koffergröße und damit auch die Einlagen gewählt werden.
4. Geschickt Ordnung schaffen
Verhindern Sie Chaos im Koffer und statten Sie ihn daher mit Schaumeinlagen, Trennelementen, Tiefziehteilen oder Sortimentsboxen aus – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die Inlets können nach Belieben angeordnet werden, somit sind Werkzeug und Material nach Ihren Vorstellungen schön geordnet. Die ORSY® System-Einlage Rasterboxen passen sowohl ins ORSY® System-Regal als auch in den ORSY® System-Koffer und den Werkstattwagen. Tauschen Sie einfach nach Bedarf die Inhalte.
Herumliegende Maschinen sind mit diesem Multitalent Geschichte. Nach dem Reinigen der Maschine können Sie diese sofort wieder in den ORSY® System-Koffer zurücklegen und haben für den nächsten Tag wieder alles griffbereit.
Das Inlet flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt gestalten: Die Systemboxen mit Etikettenfeld und Einsteckstruktur machen es möglich.
5. Einfaches Erweitern
Sie brauchen mehr als nur einen Koffer gleicher Größe bei dem, was Sie tun? Mit dem ORSY® System-Koffer ist das kein Problem! Stapeln Sie hoch, entweder lose mit den Stellfüßen aufeinander oder koppeln Sie die Koffer fest miteinander. Das Koppelelement macht Ihnen das Leben leichter.
Sie kennen das Problem mit zwei Koffern aber nur einer freien Hand? Dank dem System der ORSY® System-Koffer können Sie mehrere Koffer gleicher Größe ganz einfach zusammenkoppeln. Somit ist der Transport von zwei oder mehr Koffer in nur einer Hand ganz einfach.
6. Beständiges Material
Langlebigkeit geht zum größten Teil vom Material aus. Da Sie schließlich Ihren Koffer über Jahrzehnte im Einsatz haben möchten, wählen Sie einen Koffer mit leichtem, aber dennoch strapazierfähigem Material aus.
Der System-Koffer besteht aus ABS, einem besonders kratzfesten thermoplastischen Kunststoff, der widerstandsfähig und langlebig ist. Er ist dadurch beständig gegen Öle und Fette sowie gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse.
7. Dienliche Details
Achten Sie bei der Wahl Ihres Koffers auf Details, die Ihnen den Alltag zusätzlich erleichtern. Bei den ORSY® System-Koffern sind das z.B. zwei Verschlüsse mit Fingermulden, die für sicheres Verschließen und einfaches Öffnen sorgen. Auch der Griff an der Stirnseite ist äußerst stabil und kann mit einem Gewicht von bis zu 60 Kilogramm belastet werden. Mit einer Weichkomponente auf der Unterseite bietet er eine ergonomisch breite Auflage – sogar extra breit für kräftige Handwerkerhände. Der abgerundete Schwenkgriff garantiert hohen Tragekomfort.
Nicht nur, dass unsere ORSY® System-Koffer wahre Organisationstalente sind, sie sind auch preisgekrönt.
Der Red Dot Award
„Die hochwertig verarbeiteten ORSY® System-Koffer überzeugen durch ihr modulares Gestaltungskonzept, das eine flexible und individuelle Benutzung ermöglicht.“ so lautet die Begründung der Jury. Der Red Dot Award wird seit 1955 jährlich von einer international besetzten Jury vergeben. Er ist ein begehrtes Qualitätssiegel für gute Gestaltung. Wir sind stolz auf unseren Award in der Kategorie Produkt.
Der IF Award
Der Industrie Forum Design Award wird seit 1954 jährlich für Leistungen im Bereich der Produktgestaltung verliehen. Die internationale Jury begründete die Entscheidung mit der Flexibilität des ORSY® System-Koffers, die in dieser Form einzigartig im Markt sei. Alle Systemteile lassen sich untereinander frei kombinieren ohne an Ergonomität zu verlieren. Besonders lobte die Jury die Funktionssprache, die das Corporate Design der Marke Würth übernimmt und für die Funktionselemente sinnvoll einsetzt.
Der German Design Award
Der German Design Award zeichnet ebenfalls Produkte bzw. deren Hersteller und Gestalter aus, die insbesondere in der deutschen Wirtschaft wegweisend sind. Mit einer hochkarätig besetzten, internationalen Jury beansprucht der Award, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken und zu präsentieren und so die designorientierte Wirtschaft voranzubringen. Auch hier überzeugte der einzigartige Systemgedanke der ORSY® Welt, gepaart mit durchdachtem, modernem Design und hohem Komfort.
ORSY® steht seit über 40 Jahren für Bestellung und Bevorratung mit System. Durchdachte Details und ineinandergreifende Einzelelemente machen das System für effizientes Arbeiten unverzichtbar. Vom ORSY® System-Koffer über die Werkbank bis hin zur Würth Fahrzeugeinrichtung und umfassenden Lösungen für die Lagerhaltung.
Mit ORSY® nutzen Sie ein für alle Praxiszwecke abgestimmtes logistisches Konzept, das Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen eröffnet: Sie sparen Zeit bei der Materialbeschaffung. Sie vermindern das Risiko, dass wegen eines kleinen fehlenden Teils ein ganzes Team pausieren muss. Und Sie gestalten jeden Schritt effizienter, von der Lagerhaltung über den Transport bis zur Arbeit auf der Baustelle.
Gerne können Sie sich unsere ORSY® System-Koffer in unseren Würth Shops live ansehen und auf Ihre Praxistauglichkeit hin testen. Wie Sie Ihre ORSY® System-Koffer einfach in Ihr Lagersystem, Ihre Fahrzeugeinrichtung und Ihren Arbeitsplatz integrieren, lesen Sie hier.