Mechanophobie

10 Fakten über Maschinen und Werkzeug

5/5 - (1 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes

1. Die Angst vor Maschinen heißt Mechanophobie.[1]

Sollten Sie an dieser Phobie leiden, empfehlen zur Bekämpfung dieser Angst unbedingt die Konfrontationstherapie. Besuchen Sie einen unserer über 70 Würth Shops in ganz Österreich und erleben Sie Profi-Maschinen hautnah. Sollten Sie dafür noch nicht bereit sein, werfen Sie doch mal einen Blick in unseren Online-Shop und lassen die Produktbilder auf sich wirken.

2. Wilhelm Emil Fein (* 16. Januar 1842 in Ludwigsburg; † 6. Oktober 1898 in Stuttgart) gilt als Erfinder der handgeführten elektrischen Bohrmaschine.[2]

Quelle: wikipedia.de, Torana
Fein-Bohrmaschine Replika, Quelle: wikipedia.de, Torana

Heutige Bohrmaschinen haben mit dieser ersten Version natürlich nicht mehr viel gemeinsam. Aber sehen Sie selbst.

3. In Frankreich warfen die Arbeiter während der industriellen Revolution ihre Holzschuhe in die Maschinen, an denen sie zu arbeiten hatten, um sich eine Auszeit zu verschaffen oder gegen die Mechanisierung zu demonstrieren. Diese Holzschuhe heißen „Sabots“. Daher stammt das Wort „Sabotage“.[3]

Quelle: wikipedia.de, Ra Boe
Pause mit Holzschuhen, Quelle: wikipedia.de, Ra Boe

Holzschuhe können wir Ihnen zu diesem Zweck leider nicht anbieten, probieren Sie es aber doch mal mit diesen.

4. Der Erfinder des Bikini, Louis Reard, war Maschinenbauingenieur.[2]
Apropos Bikini: Kennen Sie schon das Making-Of unseres Modelkalenders?
Hier gibt es ein paar Einblicke aus dem Jahr 2016. Mittlerweile wurde der Kalender jedoch eingestellt.

5. Kraken bauen sich kleine Häuser aus Kokosnussschalen. Damit sind sie die einzigen Weichtiere, die wissen, wie man Werkzeug benutzt.[4]

Quelle: shutterstock
Kraken sind wahre Werkzeugkenner, Quelle: shutterstock

Damit Sie immer wissen wie Sie unser Werkzeug benutzen, bieten wir laufend Produktschulungen an. Informieren Sie sich in Ihrem nächsten Würth Shop oder fragen Sie Ihren Verkaufsberater. Es lohnt sich!

6. Das älteste Werkzeug der Menschheitsgeschichte ist die Axt.[5]

Quelle: Wi­ki­pe­dia, Ro­land zh
Die Axt ist das älteste Werkzeug, Quelle: Wi­ki­pe­dia, Ro­land zh

Mittlerweile empfehlen wir Ihnen mit gutem Gewissen eher diese Variante.

7. Der kleinste funktionierende Akkuschrauber der Welt kommt aus Neuseeland und misst insgesamt gerade einmal 17 mal 7,5 mal 13 Millimeter.[6]

Quelle: 3dprint.com
Der kleinste Akkuschrauber der Welt, Quelle: 3dprint.com

Unser kleinster Akkuschrauber ist übrigens der BS-12A. Auch ganz handlich und mit genug Power für die tägliche Anwendung.

8. Das meistverkaufte Handwerkzeug weltweit ist der Schraubendreher.[2]

Schraubendreher
Das meistverkaufte Werkzeug der Welt

Übrigens der meist verkaufte Schraubendreher bei Würth Österreich ist dieser.

9. Den Schraubendreher benutzte man schon seit Ende des 17. Jahrhunderts, obwohl die Eisenschraube erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung der Werkzeugmaschine an Bedeutung gewann. Bis dahin war die Schraubenherstellung sehr mühsam, weil das Gewinde von Hand hineingefeilt werden musste.[2]

Quelle: shutterstock
Schraubendreher gibt es schon seit Ende des 17. Jahrhunderts, Quelle: shutterstock

Natürlich kann man Schrauben mit einem Schraubendreher festziehen. Aber seien Sie ehrlich: Der beste Schraubendreher hat ein Drehmoment von 60 Nm bei hartem Schraubfall, einen Akku mit 18V / 4,0 Ah und dreht sich bis zu 1.900 mal pro Minute.

10. Die Robertson-Schraube ist eine Schraube, deren Kopf mit einem quadratischen Innenvierkant versehen ist. In Europa war diese Ausführung immer selten, in Kanada und den USA ist sie immer noch häufig. Übrigens: Im Ford Modell T wurden über 700 Robertson-Schrauben verbaut.[2]

Ford Model T [2] von ModelTMitch – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Quellen:
[1] http://www.angsterkrankungen-phobien.de/
[2] http://www.wikipedia.de
[3] http://www.wusstestdu.net/
[4] „NEON: Unnützes Wissen Tiere“, Heyne, 2014.
[5] https://wikiwissen.org/unnuetzeswissen/altestes-werkzeug-menschheitsgeschichte-axt-handaxt
[6] http://3dprint.com/51677/3d-printed-smallest-drill/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert