Bei der Schneeräumung auf Streusalz nicht vergessen!

Wie Sie sich mit Streusalz & Co optimal auf den Winter vorbereiten

3.7/5 - (3 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 Minuten

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und der Wind weht eisig über die von Laub übersäte Landschaft – der Winter kündigt sich an! Wir möchten in diesem Beitrag zeigen, warum es wichtig ist, gewisse Vorkehrungen wie das Beschaffen von Streusalz zu treffen, bevor Kälte, Eis und Schnee ins Land ziehen.

Mit Schaufel und Streusalz sorgen Sie auch im Winter für sichere Wege!

Schneeräumung und Streupflicht: Streusalz nicht vergessen!

Wenn Sie den Winterdienst selbst in die Hand nehmen wollen oder müssen, dann beachten Sie unbedingt die gesetzlichen Vorgaben zur Schneeräumung. Diese legen fest, dass „im Ortsgebiet Eigentümer von Liegenschaften zwischen 6 und 22 Uhr Gehsteige, Gehwege und Stiegenhäuser innerhalb von 3 Metern entlang ihrer gesamten Liegenschaft von Schnee räumen müssen. Bei Schnee und Glatteis müssen sie diese auch streuen.“

Daher sollten Sie jedenfalls einen Schneeschieber aus Kunststoff, Aluminium oder Holz zur Hand haben.

Mit Schaufel und Streusalz sorgen Sie auch im Winter für sichere Wege!

Streusalz ist aufgrund seiner schnellen Auftaufähigkeit ein praktischer Helfer, um die Sturzgefahr, die von eisglatten Wegen ausgeht, rasch zu bekämpfen.

Eisglätte kann mit Streusalz - auch Auftausalz genannt - rasch bekämpft werden.
Eisglätte kann mit Streusalz – auch Auftausalz genannt – rasch bekämpft werden.

Entfernung von Eis und Schnee von Kfz

Auch das ist gesetzlich geregelt: Jede/r Lenker:in eines Kfz muss vor Fahrtantritt für ausreichende Sicht sorgen, die ein sicheres Lenken ermöglicht. Es muss daher nicht nur die Windschutzscheibe von Schnee und Eis befreit werden, sondern auch die übrigen Scheiben.

Das bloße Freimachen eines kleinen „Sichtfensters“ auf der Windschutzscheibe ist strafbar und kann im Falle eines Unfalls auch versicherungsrechtliche Folgen haben!

Besonders bei großflächigen Autoscheiben und für Fahrzeugdächer geeignet: Ein ausziehbarer Besen und Eiskratzer.

Nützlich sind daher Eiskratzer bzw. Eiskratzer mit Besen, um freie Sicht zu bekommen.

Besonders bei großflächigen Autoscheiben und für Fahrzeugdächer geeignet: Ein ausziehbarer Besen und Eiskratzer.

Wer es besonders eilig hat oder eine dicke Eisschicht entfernen muss, kann auch auf einen Enteiser Spray zurückgreifen.

Sollten einmal auch die Türschlösser vereist sein, hilft ein spezieller Türschlossenteiser.

Sollten einmal auch die Türschlösser vereist sein, hilft ein spezieller Türschlossenteiser.
Gummipflege

Um seine Fahrzeuge rechtzeitig kälte-fit zu machen, empfiehlt sich das Auftragen der silikonfreien Pflege für Gummidichtungen. Diese sorgt für die Erhaltung der Geschmeidigkeit der Gummiteile und beugt Rissbildungen vor.

Das Festfrieren und Austrocknen der Dichtungen wird mit Gummifit wirkungsvoll verhindert.

Scheibenfrostschutzmittel gefriert auch bei Tiefsttemperaturen nicht. Denken Sie daran, Ihren Fuhrpark vor dem ersten Frost damit zu rüsten.

Ein Muss im Winter: Frostschutzmittel

Quelle: Website des Bundeskanzleramts / oesterreich.gv.at

Streusalz und viele andere Winterartikel erhalten Sie im Würth Online-Shop.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert