Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Bohren, schrauben und hämmern ist nicht immer und überall möglich, weshalb Montagekleber vielfältig zum Einsatz kommen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Das verbreitetste Argument für den Einsatz von Montageklebern ist, dass die Wände bei einer Montage lochfrei und das Mauerwerk unangetastet bleiben. Klingt verführerisch. Aber hält der Montagekleber auch das was er verspricht? Ist er geeignet für schwere Lasten? Wie sieht es mit der Anfangshaftung aus?
Genau diese Bedenken und Fragen haben zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung unserer Klebt + Dichtet Montagekleber geführt. Egal, ob Sie Holz, Fliesen, Glas, Spiegelflächen, Metall, oder Baustoffe verkleben möchten, mit den neu überarbeiteten Klebt + Dichtet Montageklebern ist nahezu alles möglich. Bombenfester Halt ist garantiert und Grübelfalten während der Montage gehören der Geschichte an.

Was ist neu?
Die hervorragenden Eigenschaften unserer Klebt + Dichtet Produkte haben sich bei unseren Kunden bereits bewährt und all die Vorteile die diese Serie bereits mitbrachte, bleiben erhalten und wurden erweitert. Eigens auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten, wurde die Rezeptur von Klebt + Dichtet Premium weiter verbessert.
Klebt + Dichtet Top tritt die Nachfolge unseres bisherigen Qualitätsproduktes Klebt + Dichtet Premium an und glänzt mit einem breitem Haftspektrum für universelle Anwendungsbereiche.

Aus Premium wird Top
Klebt + Dichtet Top zeichnet sich durch eine verbesserte Klebekraft im Vergleich zu seinem Premium Vorgänger aus. Der Montagekleber ist in weiß, grau, braun, schwarz und glasklar erhältlich. Dadurch ist Ihnen ein flexibler Einsatz auf den unterschiedlichsten Untergründen garantiert. Die Hautbildezeit des glasklaren Montageklebers ist etwas kürzer mit nur ca. 15 Minuten im Vergleich zu den farbigen Varianten mit ca. 25 Minuten.
Klebt + Dichtet Top wurde auch nach VDI6022 getestet und als Lüftungskanaldichtstoff geeignet befunden. Zudem wurde Klebt + Dichtet Top auf biologische Beständigkeit geprüft.
Besonders hervorzuheben ist, dass Klebt + Dichtet Top nun EC1+ und ISEGA zertifiziert ist.
Was bedeutet EC1+ und ISEGA?
Da Menschen immer mehr Zeit in Innenräumen verbringen, kommt der Qualität der Raumluft und den Emissionen, aus verarbeiteten Werkstoffen an Wänden und Böden, immer größere Bedeutung zu. Achten Sie unbedingt auf die Inhaltsstoffe, beim Kauf von Verlegewerkstoffen wie Dämmplatten, Klebstoffen, oder Abdichtungen.
Produkte die mit einem EMICODE® Siegel ausgezeichnet sind, sind sehr emissionsarm und halten strengste Grenzwerte ein. So garantiert ein EMICODE® Siegel eine langfristig saubere und sichere Raumluft – für ein schadstofffreies und gesundes Wohlfühlklima im eigenen Zuhause.
Das EMICODE® Siegel ist in drei Kategorien verfügbar EC2, EC1 und EC1+. Alle drei Kategorien garantieren, dass das ausgezeichnete Produkt emissionsarm ist. EC1+ ist die Premiumskategorie dieser drei Siegel und beschreibt die Grenze des technisch Machbaren. Daher freut es uns besonders, dass Klebt + Dichtet Top mit diesem Siegel gekennzeichnet ist.
Für Sie bedeutet das, dass unsere Klebt + Dichtet Montagekleber umwelttechnisch geprüft wurden und keine Schadstoffe an die Raumluft abgeben, weshalb sie auch unbedenklich im Kinder- oder Schlafzimmer zum Einsatz kommen können.
Durch die erfolgreiche ISEGA Zertifizierung, können Sie Klebt + Dichtet Top auch bedenkenlos im Trinkwasserbereich einsetzen. Das ISEGA Zertifikat ist eine Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich.
Klebt + Dichtet Extreme für besondere Anwendungen

Eine gebrochene Wandfliese zu tauschen, ist kein leichtes Unterfangen. Nach Ankleben der Fliese müssen Abstandshalter angebracht werden, damit die Fugen rundherum alle gleichmäßig breit sind.
Oder stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Postkasten an der Hauswand anbringen, ohne jedoch die Fassade anzubohren. Der Schwerpunkt des Postkastens liegt meist weiter weg von der Fassade, weshalb es nach dem Ankleben zum wegrutschen oder kippen des Postkastens kommen kann.
Solche und andere extreme Anwendungsbereiche erfordern auch extreme Klebekomponenten. Deshalb wurde die bestehende Produktserie mit dem Alleskönner Klebt + Dichtet Extreme erweitert. Nicht nur, dass auch dieser Montagekleber mit einer EC1+ Zertifizierung ausgestattet ist, er erreicht auch Spitzenwerte bei der Anfangshaftung von 4 N/mm² im Vergleich zu TOP mit 2,9 N/mm². Weiters zeichnet er sich durch eine extreme Endaushärtung aus. Die Hautbildezeit beträgt ca. 20 Minuten.
Mit Klebt + Dichtet Extreme können Sie mühelos und ohne viel Zeitaufwand eine gebrochene Fliese tauschen. Die extreme Anfangshaftung macht die Anbringung von Abstandhaltern, für gleichmäßig breite Fugen, überflüssig.
Auch der Postkasten wird Ihnen nicht mehr nach unten wegrutschen, nachdem Sie ihn an die Fassade geklebt haben. Ganz nach dem Motto: Verkleben. Andrücken. Haftet.
Klebt + Dichtet Top und Extreme weisen sehr gute Hafteigenschaften und auch Teer- und Bitumenverträglichkeit auf und können bei EN 15651-1 Fassaden zum Einsatz kommen. Sie sind geeignet für alkalische Untergründe und Metalle, da sie neutralvernetzend sind. Ebenso zeichnen Sie sich durch eine gute Überstreich- und Lackierbarkeit aus.
Hier zur besseren Übersicht die Anwendungsmöglichkeiten von Klebt + Dichtet:
Sparen Sie Zeit und Sorgen und holen Sie sich den für Ihre Anwendung passenden Klebt + Dichtet Kleber hier in unserem Onlineshop.