Ohne Schutzbrille kann auf der Baustelle so manches ins Auge gehen. Bei der Auswahl Ihrer Brille sollten Sie allerdings nicht nur auf den mechanischen Schutz achten. Lesen Sie hier die 5 Gründe, warum Sie sich für ein Modell der neuesten Generation entscheiden sollten.
1. Grund: Kratzfeste Scheiben
Wo bewahren Sie Ihre Schutzbrille auf? Wenn Sie ehrlich sind, ganz sicher nicht im Etui, sondern in der Hosentasche, Jackentasche, Werkzeugkiste oder im Rucksack. Hier trifft die Schutzbrille dann auf Ihren Schlüsselbund, Ihren Schraubendreher oder ähnlich harte Begleiter. Der Rest ist Geschichte: ärgerliche Kratzer beeinträchtigen und nerven Sie in Ihrer täglichen Arbeit. Mit kratzfesten Scheiben vermeiden Sie dieses Problem.
Extrem kratzfest und bequem aufgrund verstellbarer Bügel: Die Schutzbrille Spica.
2. Beschlagfreie Scheiben
Wer kennt das nicht: Kalte Außentemperaturen, doch die Arbeit bleibt schweißtreibend – die Körpertemperatur steigt und die Sicht schwindet. Nichts nervt mehr als eine Schutzbrille, die ständig beschlägt. Und gefährlich werden kann der fehlende Durchblick obendrein!
Beschlägt Ihre Schutzbrille auf der Innenseite, birgt dies ein hohes Verletzungsrisiko.
Dank einer effektiven Anti-Beschlagbeschichtung punkten viele aktuelle Schutzbrillen mit dauerhaftem Durchblick. Die Nano-Beschichtung wird bei hochwertigen Modellen auf der Innenseite der Scheiben angebracht. Sie sorgt für dauerhaft beschlagfreie Sicht bei allen Wetter- und Arbeitslagen.
3. 100 Prozent UV-Schutz
Dass eine Schutzbrille 100% UV-Schutz bietet, davon gehen Käufer zumindest aus. Die Realität sieht leider anders aus. In Wahrheit garantieren längst nicht alle Hersteller und Modelle einen ausreichenden Schutz.
Auf der sicheren Seite: Alle Würth Schutzbrillen bieten einen 100%-UV-Schutz.
Achten Sie deshalb bei Ihrem nächsten Kauf auf die für Ihre Gesundheit so wichtige Kennzeichnung: 100% UV-Schutz – unabhängig von der Tönung der Brille!
4. Richtige Scheibentönung
Die Lichtverhältnisse bei Ihrer Arbeit sind alles andere als konstant, weil Sie z.B. viel im Freien arbeiten und daher dem sich ständig verändernden Tageslicht und Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind? Dann gibt es zwei verschiedene Tönungen, die für bessere Sicht sorgen:
Amber / gelb
Schutzbrillen mit einer sogenannten Ambertönung wie die Modelle Cepheus oder Cetus erkennen Sie an der gelben Scheibe.
Das Modell Cetus gibt es in den Ausführungen klar, grau und amber.
Die gelbe Tönung sorgt für eine hellere Wahrnehmung Ihrer Umgebung, verstärkt die Kontraste und unterstützt Ihr räumliches Sehvermögen. Achtung: Die Tönung alleine bietet keinen UV–Schutz, achten Sie daher auf die entsprechende Kennzeichnung.
„Nicht umsonst tragen Spitzensportler im Schisport Brillen mit gelber Tönung. Ambergetönte Scheiben verstärken die Kontraste und sorgen dadurch für perfekte Sicht. Bei Schutzbrillen ist das nicht anders: sie unterstützen bei wechselnden und unzureichenden Lichtverhältnissen. Probieren Sie es aus!“
Sigi Kalteis, Würth Arbeitsschutz-Spezialist
- grau
Oftmals werden auch Schutzbrillen mit einer grauen Tönung angeboten. Diese verringert den Lichtdurchtritt – je nach Stärke der Tönung.
Auch graue Tönungen verhelfen zu besserer Sicht.
Für extreme Lichtverhältnisse wie z.B. bei Schweißarbeiten gibt spezielle Schweisserbrillen, die besonders stark abgedunkelte Scheiben besitzen.
Ideal für Schweißarbeiten: Die Schweißerbrille Fornax Plus minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.
NEU: Schutzbrille mit Blaulichtfilter für ermüdungsfreies Arbeiten
Die Schutzbrille Cetus X-treme 65 KB bietet außergewöhnlichen Schutz im sportlichen Design. Mit dieser Brille ist optimale Sicht auch bei wechselnden und diffusen Lichtverhältnissen gewährleistet. Zudem punktet die Brille durch die Blaulichtreduzierung Schutz vor schädlicher Strahlung durch blaues Licht (LED-Beleuchtung). Somit trägt die Scheibe dazu bei, die Augenmüdigkeit während der Arbeit zu reduzieren.
Perfekte Augenabdeckung durch direkt mit der Scheibe verbundene Soft-Komponente.
5. Großes Sichtfeld
Schutzbrillen mit Panoramascheiben wie die Fornax Plus Schutzbrille schränken das Sichtfeld nicht ein, denn sie haben keinen Steg in der Mitte.
Sie bieten sich vor allem bei Montage-, Schleif- und Fräsarbeiten an, da sie nicht nur frontal schützen, sondern durch das abgeschlossene Sichtfeld auch von der Seite und von oben. So kann bei der Arbeit keinerlei Schmutz ins Auge fallen.
Auch sogenannte Vollsichtbrillen wie die Modelle Andromeda, Acetat und WEGA schränken Ihr Sichtfeld nicht ein. Die 2-Komponenten-Technologie bietet hohen Tragekomfort, denn sie passt sich perfekt jeder Gesichtsform an.
Meine Brille stecke ich auch immer in die Hosentasche. Deswegen ist sie jetzt zerkratzt und ich muss eine neue Brille kaufen. Dieses Mal werde ich darauf achten, dass die kratzfesten Scheiben hat.
Mir war gar nicht bewusst, dass es bei Schutzbrillen auch auf die Scheibentönung ankommt. Es ist interessant, dass graue Gläser den Lichtdurchtritt verringern und gelbe für eine hellere Wahrnehmung der Umgebung sorgen. Ich habe eine Freundin, die Augenarzt eine Schutzbrille mit Sehstärke verschrieben bekommen hat. Ich werde sie mal fragen, ob sie auch Brillen mit unterschiedlichen Tönungen hat.
Informativer Beitrag mit praktischen Links direkt zum Shop und einem humorvollen Video- so soll`s sein! 🙂
Danke, Claudia!