Pinocchio hatte Glück – sein Tischlermeister Geppetto hatte noch unendlich viel Zeit, sich seinem Meisterstück zu widmen. Aber die Zeiten in der Tischlerwerkstatt haben sich geändert. An Anfragen und Kundenwünschen mangelt es oft nicht, aber immer öfter können Aufträge aus Zeitmangel nicht angenommen werden. Jedem Kunden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann? Von wegen!

Individuelle Wünsche im Wohnbereich perfekt zu realisieren sind das Salz in der Suppe eines engagierten Tischlers. Die sorgfältige Planung unter Einbeziehung aller kreativen und praktischen Überlegungen nimmt aber in der Realität eine Menge Zeit in Anspruch, die meist mit einem zufriedenen und treuen Kunden belohnt wird.
Aber was tun, wenn sich der gute Ruf herumspricht und die Kundenanfragen nicht mehr zu bewältigen sind?
Effizienter arbeiten mit dem Würth Design Tool WÜDESTO
Trotz individueller Planung sind die Basiselemente einer neuen Küche oder eines neuen Schrankes meist Standardelemente: Holzschubladen, Korpusse, Fertigzargen, Alurahmen, Möbelfronten oder Schiebetürsysteme. Diese Standardteile herzustellen ist aufwendig und zeitintensiv. Der Online-Konfigurator WÜDESTO von Würth kann hier nun effizient unter die Arme greifen. Er übernimmt nicht nur die Planung für den Tischler, die fertig konfektionierten Halbfertigteile werden auch komfortabel ins Haus geliefert.
Vielfältige Möglichkeiten decken Kundenwünsche ab

Die Möglichkeiten sind vielfältig und decken einen Großteil der meisten Kundenwünsche ab. Zur Auswahl stehen verschiedene Massivholz-Schubladentypen mit vielfältigen Griffvarianten, variantenreiche Dekore und Oberflächen bei Korpussen und Möbelfronten, individuell konfigurierbare Metall-Fertigzargen, Alurahmen mit verschiedensten Profilen und Oberflächen und verschiedene Schiebetürsysteme.
Auch Sonnenschutzelemente, Insektenschutzsysteme, Spülen, Dunstabzüge und Zubehör wie Mülltrennsysteme oder Hosenauszüge sind erhältlich.
Ein einfaches Online-Tool inklusive Beratung
Professionelle Hilfe für die Online-Konfiguration gibt es von Paul, dem virtuellen Facharbeiter. Während Paul nach vorgegebenen Maßen und Wunsch-Spezifikationen plant und konfiguriert, kann sich der Tischler schon seinem nächsten Auftrag zuwenden.
Der Herausforderung einer modernen Tischlerwerkstatt ist es heutzutage, eine individuelle Planung und Fertigung zu einem fairen Preis anzubieten. Berechnungen zufolge können von der Bestellung bis zur Lieferung einer Küche mit Hilfe von WÜDESTO mehrere Arbeitstage eingespart werden. In dieser Zeit kann sicher der Tischler bereits neuen Kundenwünschen widmen, anstelle sich mit der Herstellung von Standardelementen aufzuhalten. Diese Basisarbeit erledigt währenddessen ein professionelles Tischlerteam im Hintergrund.

Online-Konfigurieren macht Spaß und spart Zeit
Der WÜDESTO Konfigurator ist völlig unkompliziert und leicht zu bedienen. Für den ersten Einstieg in das Tool steht auch der Würth Verkaufsberater oder Spezialist im Bereich Halbfertigteile oder das WÜDESTO Servicecenter zur Verfügung.
Widmen Sie Ihre wertvolle Zeit Ihren zufriedenen Kunden – der Online-Konfigurator von Würth unterstützt Sie dabei. Weiterführende Informationen erhalten Sie auch in diesem Beitrag „Planen & umsetzen: So werden Tischler mit Wüdesto zum Meister der Küche“.