Jeder von uns hat schon einmal ein gefährliches Produkt in der Hand gehabt. Egal ob Waschmittel, Lackspray, oder Klebstoff, chemische Produkte werden vielfach benötigt und verwendet. Um die chemischen Produkte von Würth richtig und sicher zu verwenden, gibt es zwei Dokumente: die Kataloginfo und das Sicherheitsdatenblatt. Beide sind jederzeit in unserem Shop in der aktuell gültigen Version abrufbar.
Sicherheitsdatenblätter stellen Informationen über Stoffe und Gemische bereit
Sicherheitsdatenblätter sind ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel und deshalb Bestandteil der REACH-Verordnung der EU, welches den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt als Ziel hat. Zu diesem Zweck wurde ein zentrales Register mit Daten, über in Europa vermarktete chemische Stoffe angelegt. Damit werden Chemikalien weltweit gleich eingestuft und gekennzeichnet, was Arbeitnehmern und Verbrauchern einen höheren Schutz bietet.
Das Sicherheitsdatenblatt ist vom Lieferanten zu erstellen. Es gilt in erster Linie für den professionellen Anwender und muss ihn in die Lage versetzen, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit, sowie zum Schutz der Umwelt zu ergreifen.
Das Sicherheitsdatenblatt ist in verbindliche 16 Abschnitte gegliedert. Die Angaben sind klar und prägnant durch eine sachkundige Person zu verfassen. Für Würth übernimmt diese verantwortungsvolle Aufgabe ein externes Unternehmen.
Auf der ersten Seite ist das Datum der Erstellung, beziehungsweise der Überarbeitung, anzugeben. Danach folgen 16 Punkte:
- Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens
Hier stehen der Handelsname des Produkts und die Firmenanschrift des Lieferanten. Es muss zumindest die wichtigste Verwendung angeführt sein. Der UFI-Code ist ein 16-stelliger Code, der eindeutige Angaben über die Zusammensetzung des Produkts und den Inverkehrbringer enthält. Durch den Code kann im Notfall rasch auf Informationen über das Produkt zugegriffen werden.
- Mögliche Gefahren
Die Einstufung der Gefahren ergibt sich aus den Gefahrenpotenzialen der einzelnen Zutaten und aus deren Anteil im fertigen Produkt. Durch Verdünnung kann ein Stoff weniger gefährlich werden.
Erkannte Gefahren werden durch Piktogramme und durch Gefahren- und Sicherheitshinweise beschrieben.
- Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
In diesem Abschnitt sind die gefährlichen Inhaltsstoffe aufgelistet. In den Würth Datenblättern stehen die Bezeichnung des Stoffes, die CAS-Nummer und der Konzentrationsbereich. CAS-Nummern bezeichnen eindeutig chemische Substanzen.
- Erste-Hilfe-Maßnahmen
Wenn etwas passiert, können die angeführten Maßnahmen von jedem Ersthelfer angewendet werden.
- Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Im Brandfall sind die geeigneten Löschmittel zur Brandbekämpfung beschrieben.
- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Von Gebinde umstoßen bis hin zu umgestürzten LKWs, hier sind alle Maßnahmen aufgelistet, um den möglichen Schaden so klein wie möglich zu halten.
- Handhabung und Lagerung
Manche Produkte brauchen besonderen Umgang. Hier können beispielsweise Vorschriften zur Belüftung des Lagerraumes, oder einer bestimmten Lagertemperatur stehen.
- Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung
In dieser Rubrik sind die Anforderungen für die berufsbedingte Exposition beschrieben und mit welchen Maßnahmen die Gefährdung verringert werden kann.
- Physikalische und chemische Eigenschaften
Hier sind Angaben über Aussehen und Eigenschaften des Produkts zu finden.
- Stabilität und Reaktivität
Hier werden die Stabilität des Stoffes, oder des Gemisches und gefährliche Reaktionen beim bestimmungsgemäßen Umgang, sowie bei der Freisetzung in die Umwelt, beschrieben.
- Toxikologische Angaben
Toxikologie ist die Lehre von Giften. Hier sind die Maßnahmen zur Vermeidung von Vergiftungen angeführt, die durch Verzehren, aber auch durch Haut- und Schleimhautkontakt, entstehen können.
- Umweltbezogene Angaben
In diesem Abschnitt des Sicherheitsdatenblatts befinden sich die Angaben, die eine Beurteilung der ökologischen Wirkungen des Stoffs, oder Gemischs, bei Freisetzung in die Umwelt ermöglichen. Die Angaben sind auch bei unbeabsichtigter Freisetzung (Verschütten) wichtig.
- Hinweise zur Entsorgung
Dieser Abschnitt informiert über die richtige Abfallbehandlung.
- Angaben zum Transport
Hier sind die Vorschriften für Frächter und Spediteure zu finden. Die ADR regelt den gewerblichen Transport auf der Straße. Die anderen Abkürzungen sind für Transporte mit der Bahn, auf dem Wasser und in der Luft. Die UN-Nummer beschreibt das Transportgut, von dem die Gefährdung ausgeht. Sie wird nicht nur für einzelne chemische Verbindungen vergeben, sondern auch für Stoffgruppen und Güter mit Gefährdungspotential.
- Rechtsvorschriften
Falls es weitere rechtlich relevante Angaben gibt, auf die im Sicherheitsdatenblatt bisher nicht eingegangen worden ist, ist hier der Platz dafür.
- Sonstige Angaben
Das Sicherheitsdatenblatt hat für den Arbeitsschutz, in der Anlagen- und Transportsicherheit, sowie bei der Beurteilung von Umweltschutzthemen, eine zentrale Bedeutung.
Wenn Sie mit chemisch-technischen Produkten umgehen, diese verarbeiten und lagern, müssen Sie sich ausführlich mit dem Thema Gefahrstoffmanagement befassen. Das ISI-Gefahrenstoffmanagement bietet Ihnen die optimale Möglichkeit zur einfachen Verwaltung Ihrer verwendeten Gefahrstoffe.
ISI-Gefahrstoffmanagement
Betriebe stehen im Bereich Gefahrstoff- und Umweltmanagement einer zunehmenden Anzahl an gesetzlichen Verpflichtungen und Anforderungen gegenüber. Für alle Würth Kunden, die mit chemisch-technischen Produkten arbeiten und lagern, erleichtert das ISI-Gefahrstoffmanagement die Verwaltung aller einschlägiger Unterlagen und folglich den Umgang mit Behörden, Mitarbeitern und anderen davon Betroffenen.
Was kann das ISI-Gefahrstoffmanagement?
- Verwaltung aller Sicherheitsdatenblätter, auch von Fremdprodukten
- Erstellen von Betriebsanweisungen
- Übersicht über die verwendeten Produkte in den Arbeitsbereichen
- Erstellen und Nachverfolgen von Unterweisungen
- Erstellen von Gefahrstoffverzeichnissen
- Durchführung von Bestellungen
Das Würth ISI Gefahrstoffmanagement macht Ihnen die Ordnung einfach.
Hier finden Sie noch weitere Informationen zum ISI Gefahrstoffmanagement.