Durchschnittliche Lesedauer: 10 Minuten
Die bisherige Bekleidungslinie Stretchfit wird von vielen Handwerker:innen aufgrund der großartigen Kombination aus Tragekomfort, Design und Funktionalität sehr geschätzt.
Innovation steht bei Würth im Vordergrund. Wir haben es uns als Ziel gesetzt, die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kund:innen jederzeit zu erfüllen und sie stets mit der besten, modernsten Arbeitskleidung auszustatten.
Genau aus diesen Gründen haben wir die beliebte Stretchfit Linie weiterentwickelt und damit ganz neue Masterpieces geschaffen: Die neue Stretch X Linie. Seien Sie gespannt – die neue Linie bringt einige funktionelle und optische Highlights mit sich!
Die neue Stretch X Linie: moderne Optik und große Auswahl an Farben und Größen
Damit Sie im Arbeitsalltag in jedem Fall eine gute Figur machen, wurde die neue Stretch X Linie modern und optisch ansprechend designt. Unsere Stretch X Arbeitsbekleidung gibt es in einer großen Auswahl an Produkten, Farben und Größen.
Innovatives und robustes Material
Im Vergleich zu den Stretchfit Produkten sorgt die neue Stretch X Linie für einen noch besseren Tragekomfort, bedingt durch einen höheren Baumwollanteil. Die Zusammensetzung von 72% Baumwoll-, 25% Polyester- und 3% Elasthananteil verbindet den Tragekomfort von Baumwolle, mit der Beständigkeit von Polyester. Der Elasthananteil garantiert eine maximale Bewegungsfreiheit.
Die neue Stretch X Kollektion zeichnet sich durch die Kombination einer außergewöhnlich hohen Bewegungsfreiheit bei allen Arbeitsbedingungen und einem modernen und ansprechenden Design aus.
Durch die dünnere Stoffqualität der neuen Stretch X Linie wird die Arbeitskleidung leichter und ist dadurch auch ideal für wärmere Temperaturen, oder bei Arbeiten in Innenräumen. Der Komfort der Baumwolle gepaart mit der Beständigkeit von Polyester ermöglicht angenehm kühles Arbeiten im Sommer und wohlige Wärme im Winter.
Die Stretch X Arbeitsbekleidung wird durch das eingenähte Stretch Material besonders leicht und elastisch. Weitere Highlights dieser Kollektion sind verdeckte Knopfleisten, E-Care Gewebe, reflektierende Einsätze und Dreifachnähte.
Große Auswahl an Farben und Größen
Die neue Stretch X Linie stellt nicht nur eine funktionale Weiterentwicklung der Stretchfit Kollektion dar, die Kollektion wurde auch um weitere Produkte, Farben, und Größen ergänzt. Zum Beispiel gibt es jetzt auch eine modische Latzhose im Sortiment. Auch das Farbspektrum hat sich bei den meisten Produkten um Weiß und Beige erweitert. Besonders hervorzuheben ist jedoch der maßgeblich veränderte Größenverlauf der Produkte. Die neue Stretch X Bundhose gibt es beispielsweise in 29 Größen. Perfekter Sitz ist damit garantiert.
Das neue Stretch X Sortiment

Die Stretch X Bundjacke besteht aus robustem Stretchmaterial und wurde mit einem verstellbaren Saum ausgestattet.
- Mit verdeckten Knöpfen und vielen Taschen
- Rechte Brusttasche mit E-Care Gewebe
- Reflektierende Einsätze und Dreifachnähte
- 8 erhältliche Farben und Gr. XS – 4XL

Die Stretch X Weste weist dieselben Produktspezifikationen wie die Stretch X Bundjacke auf, jedoch ohne Ärmel.
- Mit verdeckten Knöpfen und vielen Taschen
- Rechte Brusttasche mit E-Care Gewebe
- Reflektierende Einsätze und Dreifachnähte
- 7 erhältliche Farben und Gr. XS – 4XL

Die Stretch X Pilotenjacke ist ein komplett neu entwickeltes Produkt. Sie zeichnet sich durch ein besonders robustes Gewebe und maximale Bewegungsfreit durch Lycra-Einsätze aus.
- Warm, wasserdicht und robust
- Zertifiziert nach EN 343 mit verklebten Nähten und 5.000 mm Wassersäule
- E-Care Gewebe auf rechter Brust
- Erhältlich in 8 Farben und in den Größen XS-4XL
4. Die Stretch X Softshell Jacke

Die Stretch X Softshell Jacke ist ein besonderes Highlight unserer Kollektion, da die Ärmel abnehmbar sind und mit einem verstärkten Schultereinsatz ausgestattet wurde.
- Softshell Jacke = 8.000mm Wassersäule
- E-Care Gewebe auf rechter Brust
- Abnehmbare Kapuze und reflektierende Nähte
- Erhältlich in 8 Farben und von Gr. XS – 4XL

Die Stretch X Bundhose ist äußerst komfortabel und sitzt bequem. Durch die breite Größenverfügbarkeit, fühlt sie sich an wie maßgeschneidert.
- Komplett aus Stretch Material bestehend mit Dreifachnähten und reflektierenden Einsätzen
- Verdeckte Knöpfe am Bund und E-Care Gewebe am Oberschenkel
- Kniekissen einsetzbar nach EN14404
- Erhältlich in 8 Farben und in 29 verschiedenen Größen erhältlich

Die Stretch X Shorts weist die gleiche Produkteigenschaft wie die Stretch X Bundhose auf, nur in kurzer Ausführung. Ideal für warme Sommertage.

Die Stretch X Winterhose ist eine Neuentwicklung und eine echte Innovation. Nicht nur, dass ein warmes Fleecefutter Ihre Beine auch bei eisigen Temperaturen warm hält, sie ist auch mit EN 14404 zertifizierten Knietaschen ausgestattet. Sie kommt in 4 verschiedenen Farben und in 29 Größenausführungen.

Die Stretch X Latzhose ist mit einem robusten Stretchmaterial ausgestattet. Sie weist dieselben Produkteigenschaften wie die Stretch X Bundhose auf, nur in Latzhosenform. Erhältlich in 8 Farben und in einem weiten Größenspektrum.
TIPP: Für die Stretch X Bundhose, Winterhose und für die Latzhose gibt es auch das dazu passende Kniekissen, die höchsten Komfort bei allen knienden Tätigkeiten bieten.


Der Stretch X Overall ist ein echter Hingucker. Mit der einheitlichen Kombination aus Stretch X Pilotenjacke und der Stretch X Bundhose, sind sie vom Hals bis zu den Knöcheln komfortabel eingepackt. Erhältlich in den Größen XS – 4XL und in 5 Farben.
Stretch X macht auch vor Ihren Füßen nicht halt
Um das Arbeitsbekleidungssortiment zu komplettieren, hat Würth auch höchst komfortable und optisch ansprechende Sicherheitsschuhe entwickelt, damit Ihre Füße nicht nur gut geschützt sind, sondern auch bequem gebettet sind und dabei auch noch gut aussehen.

- Sicherheitsklasse S1P
- Einsatz für drinnen
- Moderner Sicherheitsschuh ohne Schnürsenkel
Der Sicherheitsslipper S1P fällt durch sein dynamisches Design, sowie seiner modernen Farbgestaltung auf. Die Blau- und Grautöne harmonieren perfekt miteinander. Das erkannte auch der German Design Award, sodass der Slipper S1P der German Design Award Winner 2018 wurde. Der Slipper wird zusammen mit einem Schuhlöffel ausgeliefert.

- Sicherheitsklasse S1P
- Für den Einsatz drinnen
- Moderner und vielfältiger Sneaker
Der S1P Halbschuh überzeugt auf ganzer Linie, durch die verwendeten High Tech Materialien, gepaart mit den funktionellen Eigenschaften eines Sportschuhs. Er ist für viele Arbeitsanforderungen der optimale Begleiter und macht eine sportliche Figur bei jedem Schritt.

- Sicherheitsklasse S3
- Für den Einsatz draussen
- Maximaler Schutz kombiniert mit Leichtigkeit
Der hochwertige S3 Halbschuh hat ein modernes Design und bietet maximalen Schutz. Der komfortable Stretch X Halbschuh erfüllt höchste Ansprüche für den Schutz Ihrer Füße.

- Sicherheitsklasse S3
- Für den Einsatz draussen
- Innovativer und flexibler Arbeitsstiefel
Der S3 Stiefel bietet höchste Sicherheit aufgrund der rutschhemmenden PU-Laufsohle SRC. Der Durchtrittschutz schützt Ihre Füße und er sitzt komfortabel aufgrund der Komfortweite 11. Er ist komplett metallfrei und die eingearbeitete Fiberglas-Zehenschutzkappe schützt nicht nur Ihre Zehen hervorragend, sondern trägt auch zu einem leichten und angenehmen Tragegefühl bei.
Alle Sicherheitsschuhe der Stretch X Linie weisen folgende Produkteigenschaften auf:
- Sie sind besonders leicht und biegsam
- Nicht abfärbende Sohle, metallfrei und mit Stretch Einsätzen versehen
- Fiberglas-Schutzkappe mit außenliegender Verstärkung und textiler Durchtrittschutz
- Verstärkung hinter der Schutzkappe, damit ein Einreißen in der Biegefalte des Schuhes verhindert wird
Die Stretch X Linie ist eine Ergänzung zur bestehenden Nature Line und ist für Arbeiten mit großer Bewegungsfreiheit, Arbeiten bei Hitze oder Kälte, oder für Innenräume bestens geeignet. Die einzigartige Zusammensetzung der Stoffe schafft einen leichten und angenehmen Tragekomfort.
Lesen Sie hier mehr über unsere Nature Line Kollektion, oder besuchen Sie auch unseren Online-Shop.