Fenstertauch: Mit den neuen Würth Systemprüfungen

Altes Fenster raus, neues rein: Die neue Systemprüfung für die Fenstersanierung

4.7/5 - (9 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 7 minutes

Egal ob Sie es Fenstertausch oder Fenstersanierung nennen – überall dort, wo Sie alte oder beschädigte Fenster durch neue ersetzen möchten, stehen Ihnen zwei geprüfte Systeme zur Verfügung, mit denen Ihnen das ÖNORM-konform gelingt: Easy 2 Seal Plus ist anzuwenden, wenn nicht nur die Fenster getauscht werden, sondern gleichzeitig auch die Fassade gedämmt wird. Easy 2 Seal VKP® ist dann die richtige Wahl, wenn keine weiteren Arbeiten an der Fassade vorgenommen werden.

Warum Sie auf Fenstertausch bzw. Fenstersanierung setzen sollten

Fenstersanierung ist stets gefragt – nicht zuletzt deshalb, weil Teuerung und hohe Kreditzinsen für einen rückläufigen Trend bei der Errichtung von Einfamilienhäusern und anderen Neubauten sorgen. Es wird weniger neu gebaut, dafür mehr saniert. Das wirkt sich natürlich auch auf den Fensterbau aus. Die Fenstermontage in bestehenden Gebäuden unterscheidet sich allerdings vom Fenstereinbau in Neubauten. Was Sie daher bei Arbeitsabläufen und bei den zu verwendenden Produkten zur Abdichtung und Befestigung wissen sollten, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

Werden am Gebäude nicht nur die Fenster getauscht, sondern auch die Fassade gedämmt, eignet sich dieses System perfekt für den ordnungsgemäßen Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320.

Das Würth Produktsortiment umfasst alle Produkte zur ordnungsgemäßen Abdichtung des Fensteranschlusses in Bezug auf die ÖNORM B5320 oder zur sicheren Befestigung der Fensterelemente mit dem entsprechenden Montagewerkzeug. Wählen Sie aus den beiden Systemen Easy 2 Seal VKP® (links) und Easy 2 Seal Plus (rechts).

Für Fenstertausch bei Fassadendämmung: Easy 2 Seal Plus

Werden am Gebäude nicht nur die Fenster getauscht, sondern auch die Fassade gedämmt, eignet sich das System Easy 2 Seal Plus perfekt für den ordnungsgemäßen Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320.

Easy 2 Seal Plus
Werden am Gebäude nicht nur die Fenster getauscht, sondern auch die Fassade gedämmt, eignet sich dieses System perfekt für den ordnungsgemäßen Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

  1. Damit der Innenputz beim Herausnehmen nicht bzw. nur minimal beschädigt wird, schneiden Sie das alte Fenster mit der leistungsstarken und handlichen Fensterfugenfräse mit Eckenschnitt-Funktion heraus.
  2. Entfernen Sie das alte Fenster nach außen und setzen Sie das neue Fenster von außen nach innen ein.
  3. Die Abdichtung außen erfolgt mit dem Flexband Easy Plus, das später mit dem Wärmedämmverbund-System (WDVS) überdämmt wird. Achten Sie darauf, dass dort, wo das Dichtband verklebt wird, ein (wie in der ÖNORM beschriebener) glatter Untergrund vorhanden sein muss. Alternativ ist vorab mit einem Glattstrich dafür zu sorgen.
  4. Die Wärme- und Schalldämmung übernimmt der Flexschaum 1K-Pistolenschaum Purlogic Flex, der auch für die Luftdichtheit verantwortlich ist.
  5. Um innen einen sauberen Anschluss vom Fensterrahmen zum bestehenden Innenputz herstellen zu können, empfiehlt sich eine Dichtstofffuge mit dem weichmacherfreien Acryl. Alternativ kann der Anschluss auch mit Abdeckleisten hergestellt werden. Beide Varianten dienen nur der Optik, die Luftdichtheit wird mit dem Flex-Schaum hergestellt bzw. dem geprüften System Easy 2 Seal plus.
Fensterfugenfräse
Fensterfugenfräse mit Eckschnitt-Funktion
Wand gerissener Beton

Hinweis zur Verarbeitung von PU-Schäumen

Seit 2023 müssen alle Personen, die diisocyanathältige Produkte verarbeiten, eine verpflichtende Schulung absolvieren. Würth stellt Ihnen hier einen Gutschein zur Verfügung für die erforderliche Zertifizierung!

Für Fenstertausch ohne Arbeiten an der Fassade: Easy 2 Seal VKP®

Werden an der Fassade des Gebäudes keine Arbeiten vorgenommen, eignet sich Easy 2 Seal VKP® perfekt für eine Montage nach ÖNORM B5320.

Werden am Gebäude nicht nur die Fenster getauscht, sondern auch die Fassade gedämmt, eignet sich dieses System perfekt für den ordnungsgemäßen Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320.
Werden am Gebäude nicht nur die Fenster getauscht, sondern auch die Fassade gedämmt, eignet sich dieses System perfekt für den ordnungsgemäßen Fenstereinbau nach ÖNORM B 5320.

Hier gehen Sie wie folgt vor:

  1. Schneiden Sie das Fenster mit der Fensterfugenfräse mit Eckschnitt-Funktion heraus, damit Innen- und Außenputz beim Herausnehmen der Fenster nur minimal bzw. gar nicht beschädigt werden.
  2. Danach wird das alte Fenster nach innen entfernt.
  3. Das neue Fenster schieben Sie von innen nach außen auf den vorhandenen Maueranschluss. Dabei wird das VKP Band 15/4-7mm an den Maueranschluss gepresst. Dieses sorgt außen für die schlagregendichte Abdichtung nach ÖNORM B5320. Beachten Sie, dass für eine ausreichende Komprimierung des VKP-Bandes (wie im Datenblatt ersichtlich) gesorgt werden muss. Ist diese nicht möglich, müsste ein VKP-Band mit stärkerer Dimensionierung für einen höheren Bereich bei der Schlagregendichtheit verwendet werden.
  4. Die Wärme- und Schalldämmung übernimmt der Flexschaum 1K-Pistolenschaum Purlogic Flex, welcher auch für die Luftdichtheit innen sorgt.
  5. Um innen einen sauberen Anschluss vom Fensterrahmen zum bestehenden Innenputz herstellen zu können, empfiehlt es sich eine Dichtstofffuge mit den weichmacherfreien Acryl zu machen oder Alternativ kann der Anschluss auch mit diversen Abdeckleisten hergestellt werden. Beide Varianten dienen nur der Optik, die Luftdichtheit wird mit unserem Flex PU hergestellt bzw. dem geprüften System Easy 2 Seal VKP.

Die Anleitung zur Abdeckleiste finden Sie in diesem Video:

Fenstereinbau in diffusionsoffenen Wänden

Alles, was Sie über den Fenstereinbau in diffusionsoffenen Wänden wissen müssen, lesen Sie in diesem Beitrag. Mit dem Easy 2 Seal Plus können Sie sich nämlich das Fensterdichtband innen sparen!

Viel Wissenswertes rund um den Fensterbau finden Sie zudem in zahlreichen Beiträgen auf dieser Seite: Fensterbau

Zusätzlich können über die Online-Werkstatt WÜDESTO maßgefertigte Innenbeschattung, Außenrollläden und Insektenschutz konfiguriert bzw. bestellt werden.

Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema Fensterbau

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert