WorldSkills 2024: Würth ist auch heuer wieder stolzer Partner des Teams und des Handwerks. @SkillsAustria/Barbara Lachner

Handwerk rockt: 7 Medaillen für die sechstbeste Nation der Welt

5/5 - (1 Bewertungen)

47 österreichische Jungfachkräfte nahmen im September 2024 an den Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in Lyon, Frankreich, teil. Es war das größte Team, das Österreich je entsandt hat. Die jungen Talente stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und holten insgesamt 3 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen sowie 22 Medallions for Excellence. Österreich krönte sich damit zur sechstbesten Nation weltweit. Würth ist auch heuer wieder stolzer Partner des Teams und des Handwerks.

Vor mehr als 250.000 Besucherinnen und Besuchern stellten sich die Teilnehmenden aus Österreich in insgesamt 41 Berufen der großen Herausforderung und kämpften in Lyon um die begehrten Medaillen. Monatelang hat sich das rot-weiß-rote Team intensiv auf die Berufsweltmeisterschaften vorbereitet. Würth ist auch heuer stolzer Team-Partner und unterstützte die jungen Handwerkerinnen und Handwerker bereits während der Vorbereitungsphase mit passendem Profi-Werkzeug.

Über sensationelle Leistungen und 7 Medaillen freut sich das Team Austria beim Empfang in der WKO Wien am 15. November 2024. © SkillsAustria/Barbara Lachner

Vor mehr als 30.000 Fans in der französischen Groupama-Arena wurden drei Österreicher zu Weltmeistern gekürt. Neben den drei Goldmedaillen holte das Nationalteam auch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie 22 Medallions for Excellence, die für besonders gute Leistungen direkt nach den Podestplätzen vergeben werden. Nachfolgend ein Überblick.

Zuerst Beton, dann Gold in den Händen

Unter den frisch gebackenen Weltmeistern: Die beiden Niederösterreicher Stefan Huber und Christoph Kurz. Das Duo von der Georg Fessl GmbH holte in beeindruckender Manier Gold für Österreich im Betonbau. Für das vom Wiener Experten und Berufsschullehrer Thomas Prigl gecoachte Team ist es der fünfte Weltmeistertitel in Folge. Wir gratulieren ganz herzlich!

Volle Konzentration: Stefan Huber und Christoph Kurz mit ihrem Experten Thomas Prigl bei den WorldSkills 2024 in Lyon. © SkillsAustria/Max Slovencik/Florian Wieser

Bereits für die AustrianSkills im vergangenen Jahr durften wir die jungen Profi-Handwerker mit Montage- und Befestigungsmaterial sowie mit Qualitätswerkzeug ausstatten und uns mit ihnen über die Staatsmeistertitel im Betonbau mitfreuen. Ein Jahr später wurden die beiden Nachwuchskräfte für die Vorbereitungen auf die Berufs-WM von Günter Kitzler, Produkttrainer Division Construction bei Würth, mit dem passenden Werkzeug ausgestattet. Beim Übergabetermin im Würth Shop Zwettl mit dabei war auch Thomas Zach, Lehrlingsausbilder bei der Georg Fessl GmbH. Gut ausgerüstet konnten die Vorbereitungen starten!

Vorbereitungen für die WorldSkills 2024: Übergabe des passenden Werkzeugs im Würth Shop Zwettl. © Würth

Das Handwerk im Rampenlicht

Wir haben die beiden Weltmeister gefragt, wie sie sich für die Berufsweltmeisterschaften vorbereiteten und wie sie das Erlernte in die Praxis umsetzen konnten:

Was wir auf jeden Fall vom Training in die Praxis übertragen und dort auch gut gebrauchen können, ist die Stressresistenz. Wir haben gelernt, auch unter Stress genau und sauber arbeiten zu können.

Österreich holte bei den WorldSkills im Betonbau bereits zum fünften Mal den Weltmeistertitel und setzte damit eine nicht erreichte Siegesserie bei den seit 1950 ausgetragenen Berufsweltmeisterschaften fort.

Ich glaube, dass im Waldviertel das Handwerk noch viel bedeutet und einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass noch sehr viele junge Leute sehr motiviert und sehr aufmerksam in die Arbeit kommen und etwas im Handwerk lernen wollen.

– Thomas Zach, Lehrlingsausbilder bei Georg Fessl

Wir gratulieren den Weltmeistern und unserem langjährigen Kunden Georg Fessl GmbH ganz herzlich!

Zwei Goldmedaillen für Fliesenverlegung und Floristik

Der beste Fliesenleger der Welt kommt aus St. Aigen im Ennstal in der Steiermark: Fachkraft Florian Gruber von Wieser Handwerk wurde von keinem seiner Mitstreiter aus aller Welt besiegt. Auch in der Fliesenverlegung setzt Österreich eine beeindrucke Erfolgsserie fort: Nach Gold bei den EuroSkills 2023 und WorldSkills 2022 ist dies der dritte Welt- bzw. Europameistertitel in Folge. Würth gratuliert zu diesem sensationellen Ergebnis!

Eine Goldmedaille für Österreich gibt es auch im Skill „Fliesenverlegung“. © SkillsAustria/Max Slovencik/Florian Wieser

Nicht nur zum Weltbesten seines Fachs, sondern auch zum erfolgreichsten Teilnehmer des österreichischen Nationalteams krönt sich Manuel Bender: Der Florist aus Steyr in Oberösterreich setzte sich gegen die Besten der Besten aus aller Welt durch und gewann zudem den Titel „Best of Nation“. Die Fachkraft von Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt, Niederösterreich, gewann in diesem Bewerb die dritte Goldmedaille für Österreich bei WorldSkills. Herzlichen Glückwunsch zu diesen besonderen Auszeichnungen!

Foto: Floristik-Weltmeister und „Best of Nation“ Manuel Bender während des Wettbewerbs in Frankreich. © WorldSkills

Malerei-Vizeweltmeisterin aus Niederösterreich

Zu den Besten Fachkräften weltweit zählt auch Lena Prinz: Die junge Malerin vom Meisterbetrieb Sandro Prinz konnte Österreichs Vormachtstellung in dieser Disziplin eindrucksvoll beweisen und holte die Silber-Medaille. Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser tollen Leistung!

Nach der Anspannung die große Erleichterung und Freude: Gold für die junge Malerin Lena Prinz! © WorldSkills

Drei Mal Bronze, 22 Medallions für Excellence

Auf das Podium der besten Fachkräfte der Welt stieg auch die Wienerin Lisa-Marie Spörk. Die Hotel-Rezeptionistin holte bei den Berufsweltmeisterschaften Bronze für Österreich. Für eine echte Premiere sorgte Magdalena Rath: Zum ersten Mal in der Geschichte der Berufswelt- und auch Europameisterschaften gewann Österreich mit Bronze eine Medaille in „Digital Construction“.

Auch Chemielabortechniker Stefan Moser eroberte das Podium und gewann Bronze für Österreich. Es ist die zweite Medaille für Rot-Weiß-Rot in dieser Disziplin.

Die internationale Klasse und Breite des österreichischen Nationalteams zeigt auch der Blick auf die „Medallions for Excellence“, die für herausragende Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden. Insgesamt konnten bei den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften 22 Medallions for Excellence erobert werden.

Würth gratuliert dem gesamten Team Austria und allen internationalen Teilnehmenden ganz herzlich zu den großartigen Leistungen bei den WorldSkills 2024 und wünscht für den weiteren beruflichen Weg alles Gute sowie viel Erfolg!

Würth Österreich Geschäftsführer Mario Schindlmayr (vorne rechts) gratuliert dem Team persönlich beim Empfang in der Wirtschaftskammer Wien. © SkillsAustria/Barbara Lachner

Hier geht es zu allen WorldSkills-Ergebnissen:

Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert