Das richtige Schweissverfahren

Elektrode, WIG oder MIG/MAG? Das richtige Schweißverfahren für jede Anwendung

Beitrag jetzt bewerten

Geschätzte Lesedauer: 7 Minuten

Elektrode, WIG oder MIG/MAG? Welches Schweißverfahren passt zu welcher Aufgabe? Wir zeigen die wichtigsten Unterschiede und worauf es bei der Auswahl ankommt – vom Werkstoff über den Einsatzbereich bis zum gewünschten Schweißergebnis.

Schweißen ist nicht gleich Schweißen. Je nach Werkstoff, Bauteil, Einsatzort und gewünschtem Ergebnis kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Während beim einen Projekt vor allem Mobilität und Flexibilität gefragt sind, zählen beim nächsten eine besonders saubere Naht oder eine hohe Schweißgeschwindigkeit. Elektroden-, WIG- und MIG/MAG-Schweißen decken einen großen Teil der typischen Schweißaufgaben ab. Welche Variante für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist, lässt sich bereits anhand einiger grundlegender Fragen eingrenzen.

Vier Fragen, bevor der Lichtbogen zündet

Bevor Sie zu Schweißgerät und Zusatzwerkstoff greifen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Rahmenbedingungen:

  1. Was soll geschweißt werden? Welches Bauteil bearbeiten Sie – Reparatur, Montage, Konstruktion oder Serienfertigung? Auch die geforderte Nahtgeometrie spielt eine Rolle.
  2. Welcher Werkstoff kommt zum Einsatz? Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Sonderwerkstoffe stellen jeweils eigene Anforderungen an Verfahren und Zusatzwerkstoff.
  3. Wo wird gearbeitet? In der Werkstatt herrschen andere Bedingungen als auf der Baustelle. Entscheidend sind vor allem die Verfügbarkeit von Schutzgas und die Transportfähigkeit des Geräts.
  4. Was steht beim Ergebnis im Vordergrund? Zählen in erster Linie Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit – oder eine extrem saubere, präzise Naht mit minimaler Nacharbeit?

Sind diese Fragen geklärt, lässt sich das passende Verfahren meist schon deutlich eingrenzen.

Elektroden-Schweißen: robust, flexibel und mobil

Beim Elektroden-Schweißen (MMA) entsteht der Lichtbogen zwischen Werkstück und einer abschmelzenden Stabelektrode. Die Elektrode dient dabei gleichzeitig als Zusatzwerkstoff.

Ihre Umhüllung bildet beim Schmelzen Schutzgas und Schlacke und schützt das Schmelzbad so vor der Außenluft. Nach dem Abkühlen wird die Schlacke einfach entfernt.

Die größte Stärke: Unabhängigkeit. Elektroden-Schweißgeräte sind kompakt, leicht und überall einsatzbereit. Da kein separates Schutzgas benötigt wird, kann auch im Freien – selbst bei Wind – geschweißt werden. Das macht dieses Verfahren besonders interessant für Reparaturen, Montagen und Einsätze auf der Baustelle.

Elektroden-Schweißen: robust, flexibel und mobil

Elektroden-Schweißen eignet sich für:

  • Reparatur- und Montagearbeiten
  • Baustelleneinsätze und Arbeiten im Freien
  • Anwendungen, bei denen hohe Mobilität gefragt ist
  • dickwandige Bleche und Bauteile
  • unterschiedliche schweißbare Stähle und Sonderanwendungen

WIG-Schweißen: präzise, sauber und kontrolliert

Beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inert-Gas) brennt der Lichtbogen zwischen einer nicht abschmelzenden Wolfram-Elektrode und dem Werkstück. Ein separat zugeführtes Inertgas (meist Argon) schützt Lichtbogen und Schweißzone zuverlässig vor der Atmosphäre. Den Zusatzwerkstoff führen Sie je nach Bedarf manuell oder über eine spezielle Kaltdrahtzufuhr zu.

WIG-Schweißen: präzise, sauber und kontrolliert

Der entscheidende Vorteil ist die exzellente Kontrolle über den Lichtbogen. Das Ergebnis sind sehr saubere, präzise und optisch hochwertige Schweißnähte. Der spritzerfreie Prozess, die schmale Wärmeeinflusszone und die minimale Verzunderung reduzieren die Nacharbeit auf ein Minimum.

WIG ist immer dann die richtige Wahl, wenn höchste Nahtqualität und Optik gefragt sind – insbesondere bei Edelstahl, Aluminium sowie dünnen Blechen.

Die Stromart richtet sich nach dem Werkstoff:

  • Aluminium: wird mit Wechselstrom (AC) geschweißt, um die harte Oxidschicht aufzubrechen.
  • Stahl, Edelstahl, Kupfer & Titan: werden mit Gleichstrom (DC) verarbeitet.

WIG-Schweißen eignet sich für:

  • Sichtnähte und hohe optische Qualitätsansprüche
  • dünne Bleche und feine Strukturen
  • Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Titan
  • Anwendungen, bei denen Präzision an erster Stelle steht
  • Bauteile, die möglichst wenig Nachbearbeitung erlauben

MIG/MAG-Schweißen: schnell, stark und wirtschaftlich

Beim MIG/MAG-Schweißen wird der Schweißdraht maschinell kontinuierlich zugeführt. Der Lichtbogen brennt zwischen dem abschmelzenden Draht und dem Werkstück, während ein Schutzgas die Naht vor Oxidation schützt.  Draht und Gas müssen exakt auf den Grundwerkstoff abgestimmt sein. Der Unterschied liegt im Schutzgas:

  • MIG (Metall-Inert-Gas): verwendet Schutzgase wie Argon oder Helium – ideal für Aluminium und NE-Metalle.
  • MAG (Metall-Aktiv-Gas): nutzt aktive Gasgemische (z. B. CO₂ oder Argon mit CO₂/O₂) – ideal für Bau-, Kessel- und Rohrstähle sowie Edelstahl.
MIG/MAG-Schweißen: schnell, stark und wirtschaftlich

Die Stärke beim MIG/MAG-Schweißen liegt in der effizienten Arbeitsweise: Durch die automatische Drahtzuführung sind schnelle Schweißgeschwindigkeiten und eine hohe Abschmelzleistung möglich. Bei richtiger Parametrierung lässt sich zudem der Wärmeeintrag gezielt steuern und der Verzug reduzieren. Das macht MIG/MAG besonders für Werkstätten und Fertigungsbetriebe mit hohem Schweißaufkommen interessant – bei gleichzeitig guter Nahtqualität und auch für Dünnbleche.

MIG/MAG-Schweißen eignet sich besonders für:

  • größere Schweißmengen, Serienfertigung und Werkstatteinsätze
  • Arbeiten mit hoher geforderter Abschmelzleistung und Geschwindigkeit
  • Stahl, Edelstahl und Aluminium (je nach Gas- und Drahtkombination)
  • Anwendungen, bei denen Wirtschaftlichkeit und geringe Nacharbeit zählen

Welches Schweißverfahren passt zu welcher Anwendung?

Eine einfache Orientierung:

AnforderungGeeignetes Verfahren
Mobil, Baustelle, Arbeiten im FreienElektroden-Schweißen
Reparatur und MontageElektroden-Schweißen
Dickere Bleche und BauteileElektroden-Schweißen
Hohe Präzision und sehr saubere NähteWIG-Schweißen
Sichtnähte & optische AnsprücheWIG-Schweißen
Dünne Bleche, Edelstahl, AluminiumWIG- / MIG/MAG-Schweißen
Hohe SchweißgeschwindigkeitMIG/MAG-Schweißen
Größere Mengen & SerienfertigungMIG/MAG-Schweißen
Wirtschaftliches Arbeiten mit wenig NacharbeitMIG/MAG-Schweißen

Hinweis: Diese Übersicht dient als Orientierung. Welche Kombination aus Verfahren, Schweißgerät, Zusatzwerkstoff und Schutzgas im Einzelfall optimal ist, hängt stets von der konkreten Bauteilgeometrie und den Qualitätsanforderungen ab.

Verfahren gewählt – und jetzt?

Ist das passende Verfahren gefunden, geht es an die Feinabstimmung von Technik und Verbrauchsmaterial:

  • Elektroden-Schweißen: robuste Inverterschweißgeräte und die genau auf den Werkstoff abgestimmte Stabelektrode entscheiden über den Erfolg.
  • WIG-Schweißen: hier kommt es auf hochwertige Wolfram-Elektroden, passende Schweißstäbe und exakt arbeitendes Zubehör an.
  • MIG/MAG-Schweißen: Schweißdraht, Schutzgas, Brennerkomponenten und Vorschub müssen perfekt ineinandergreifen.

Auch bei den Schweißgeräten gibt es flexible Lösungen: Das Würth Sortiment reicht vom handlichen Elektroden-Inverter bis zur leistungsstarken MIG/MAG-Anlage – abgestimmt auf unterschiedlichste Profi-Anforderungen.

Und wenn eine Aufgabe über den Standard hinausgeht – etwa bei der Reparatur von Gusseisen oder stark verschlissenen Bauteilen –, kommt es auf den passenden Zusatzwerkstoff an. In den nächsten Beiträgen zeigen wir, welche Lösungen sich für solche anspruchsvollen Aufgaben eignen.

Fazit: Das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe

Elektroden-, WIG- und MIG/MAG-Schweißen haben alle ihre klaren Stärken:

  • Elektroden-Schweißen punktet mit Unabhängigkeit und Mobilität.
  • WIG-Schweißen überzeugt durch präzise, saubere Schweißnähte und eine gute Nahtoptik.
  • MIG/MAG-Schweißen setzt den Maßstab bei Tempo und Wirtschaftlichkeit an.

Für eine persönliche Beratung steht das Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst oder im nächstgelegenen Würth Shop zur Verfügung. Zusätzlich ist unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp erreichbar.

Hier erfahren Sie noch mehr zum Thema

Broschüre Schweißen in Kooperation mit böhler by voestalpine
Broschüre Schweißen in Kooperation
mit böhler by voestalpine

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert