Geschätzte Lesezeit: 11 Minuten
Wer könnte hierzu besser Auskunft geben als eine Verkaufsberaterin, die täglich Handwerkerinnen bei der Auswahl ihrer Arbeitskleidung berät und daher die Wünsche und Anforderungen aus der Praxis kennt? Darum haben wir uns bei Martina Doppler, Verkaufsberaterin im Würth Shop St. Pölten schlaugemacht. Ihre wichtigsten Tipps, um die richtige Wahl zu treffen, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen.
Starke Arbeitskleidung für den herausfordernden Berufsalltag
Für Frauen in handwerklichen und technischen Berufen ist die passende Arbeitskleidung ein Muss – ebenso für Männer. Dennoch stellen wir uns die Frage, ob es unterschiedliche Anforderungen an Workwear gibt. Immerhin ist der Anteil an Frauen in diesen Berufen vergleichsweise noch immer gering und Hersteller:innen können zum Teil auf wenig Erfahrung zurückgreifen. Dass es nicht ausreicht, Kleidung in anderen, vermeintlich als weiblich assoziierten Farben anzubieten, liegt auf der Hand. Worauf kommt es also an?
Workwear für Frauen: Der Praxis-Check
Liebe Martina, was fällt dir spontan ein, wenn du an Arbeitskleidung denkst?
Sicherheit und Optik – wahrscheinlich, weil ich früher Arbeitskleidung zum einen als Sicherheitsfaktor, aber auch als wenig ansprechend wahrgenommen habe. Da hat sich zum Glück schon viel verändert!
Was macht deiner Meinung nach gute Arbeitskleidung aus?
Ein optimaler Tragekomfort ist das Um und Auf! Arbeitskleidung muss bequem zu tragen sein, sodass sich frau wohlfühlt. Das Material sollte daher nicht zu dick, nicht kratzend oder bockig sein. Nicht umsonst ist bis zu acht Prozent Elasthan in hochwertiger Arbeitskleidung enthalten, was für Bewegungsfreiheit sorgt.
Wohlfühlen in Arbeitskleidung: Was sind die besonderen Details, die neben Funktion die Qualität der Arbeitskleidung ausmachen?
Ich glaube nicht, dass es auf kleine Details ankommt. Ein T-Shirt muss angenehm zu tragen sein, sollte nicht kratzen und luftdurchlässig sein. Daher würde ich meinen, dass es weniger um Details als um Funktion geht. Ebenso bei Jacken, die wärmend und atmungsaktiv zugleich sein sollten. Eine Innen- oder Seitentasche mehr oder weniger ist hier vermutlich nicht ausschlaggebend.
Inwieweit spielen Design und modische Faktoren eine Rolle, damit sich Frauen bei der Arbeit wohlfühlen?
Ich stelle fest, dass Oberbekleidung und Hosen in unserem Sortiment zunehmend auch in femininer Schnittführung produziert werden. Das bedeutet, dass man sich in den Designabteilungen immer mehr damit auseinandersetzt, wie sich Frauen in handwerklichen Berufen kleiden möchten. Das halte ich für sehr wichtig, weil ich auch der Meinung bin, dass die meisten Frauen modebewusst sind. Man darf nicht vergessen, dass die Kleidung den ganzen Arbeitstag hindurch getragen wird. Und daher ist auch sicher nicht gewünscht, dass man die Produkte mit Hilfe von Farben z.B. rosa auf weiblich trimmt.
Was glaubst du, macht den Unterschied zu Arbeitskleidung für Männer?
Der Schnitt ist das Entscheidende! Mit der Würth Damenlinie wird darauf Rücksicht genommen. Ein Beispiel aus meinem Verkaufsalltag, den vermutlich jeder kennen wird: Wenn ein Herr in den Shop kommt, weil er eine Hose oder eine Jacke benötigt, dann muss sie von der Größe her passen – und er kauft sie. Bei Frauen müssen die Teile bequem sein, die Hose muss gut sitzen, sollte sich dehnen können und nicht verrutschen, sonst haben sie ein unsicheres Gefühl beim Tragen. Darüber hinaus spielt auch die Optik eine Rolle, das merke ich immer wieder. Welche Frau will schon eine Hose, die wie ein Sack auf ihr hängt?
Trägst du selbst gerne Würth Workwear?
Ja, mein Lieblingsteil ist die Softshell Hydra! Und die Bambussocken (auch als Sneakersocken erhältlich) sind nicht mehr aus meinem Kleiderschrank wegzudenken, weil sie anders als Baumwollsocken den Schweiß über den Schuh abgeben. Das heißt, Schweißfüße gehören bei mir der Vergangenheit an.
Gibt es ein Must-have, das unbedingt in jeder Garderobe hängen sollte?
Wie gesagt – ich bin ein absoluter Fan von Softshell. Gerade in der Übergangszeit ist Softshell wärmend und bei Regen der ideale Begleiter. Für mich ein absolutes Alleskönner-Teil, das für jede Wettersituation passt und das ich auch gerne weiterempfehle.
Im Bild: Würth Verkaufsberaterin Martina Doppler in ihrem Lieblingsteil, der Softshelljacke Hydra.

In handwerklichen Berufen wird Arbeitskleidung stark beansprucht. Wie lange hat man Kleidungsstücke im Durchschnitt in Verwendung?
Das kommt natürlich darauf an, wie sehr die Arbeitskleidung beansprucht wird. Softshelljacken hat man vielleicht mehrere Jahre in Verwendung, manche Hosen können dafür schon nach spätestens einem Jahr ersetzt werden müssen.
Worauf ist bei der Pflege von Arbeitskleidung zu achten?
Jacken und Schuhe sollten regelmäßig imprägniert werden, damit das Material die Nässe nicht durchlässt. Dafür eignet sich ein Imprägnierspray zur wasser-, öl- und schmutzabweisenden Ausrüstung textiler Oberflächen. Pflege brauchen Textilien und Schuhe gleichermaßen. Leder wird mit der Zeit spröde, das braucht eigentlich noch mehr Pflege, da ansonsten das Material bricht.
Klischee oder nicht: Denkst du, dass Frauen mehr Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen, als Männer?
Aus meinem Alltag als Verkaufsberaterin kann ich nur bestätigen, dass Frauen viel modebewusster auswählen. Also ein klares Ja!
Findest du, dass es mittlerweile ein ausreichend großes Sortiment an Workwear für Frauen gibt oder würdest du dir mehr Auswahl oder weitere Kleidungsstücke wünschen?
Bei Würth sind viele Kleidungsstücke unisex, das heißt sie können sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden. Aber es gibt auch schon eine eigene Damenlinie. Handwerker:innen wünschen sich bestimmt ein noch breiteres Sortiment. Aber da die Anzahl an Frauen in handwerklichen Berufen zum Teil immer noch gering ist, ist die Nachfrage derzeit noch nicht so groß. Ich bin aber davon überzeugt, dass auch hier sich in den nächsten Jahren viel ändern wird!
Vielen Dank für das Gespräch!
Lieblingsteile fürs ganze Jahr
Grundsätzlich ist das gesamte Workwear Angebot von Würth als unisex deklariert. Bei den beiden Linien Performance Line und Evolution findet man immer eine Umschlüsselungstabelle, sodass rasch die passende Damengröße ermittelt werden kann:

Nachfolgend möchten wir die Damenkollektion vorstellen, die Jacken, Oberteile, Hosen, Schuhe und Warnschutz umfasst:
Jacken: Softshelljacken und Fleecejacken
Softshelljacken aus elastischem Softshellmaterial sind oft mit einer praktischen Innenkapuze im Kragen ausgestattet, so wie die Cetus Softshelljacke für Damen, die Strech Evolution Softshelljacke Lady oder die Strech X Softshelljacke für Damen. Zusätzlich sind sie winddicht und atmungsaktiv. Die technische Softshelljacke Evolution ist nahezu für all Aktivitäten geeignet – bequem, atmungsaktiv und mit optimalem Feuchtigkeitstransport.




Fleecejacken wie die Aquarius Damen Fleecejacke aus thermoregulierendem Strechgewebe sind praktisch für den Beruf und bequeme Allrounder für den Alltag.
Hosen: Bundhosen und Latzhosen
Eines haben diese Hosen für Damen gemeinsam: Einen hohen Tragekomfort durch Damenpassform und elastische Zonen und Stretchmaterial, ohne dabei an Widerstandsfähigkeit einbüßen zu müssen! Details wie abgedeckte Knöpfe, um Oberflächenkratzer zu vermeiden, E-Care Gewebe, Außen- und Stifttaschen und Meterstabtaschen sowie reflektierende Einsätze usw. dürfen ebenso nicht fehlen.



Oberteile: T-Shirts und Poloshirts
Das Damen-T-Shirt aus hochwertigem Gewebe besticht durch eine ideale Passform und hervorragendem Tragekomfort. Der modische Damenschnitt lässt sich perfekt mit den anderen Teilen aus der Damenkollektion kombinieren.

Für Poloshirt Liebhaberinnen gibt es nun mit den Stretch X Poloshirts für Damen auch eine Alternative zu den Herren-Polo-Shirts. Erhältlich in blau, weiß und anthrazit und damit kombinierbar mit der Stretch X Kollektion.

Warnschutz
Jetzt gibt es Warnschutzkleidung speziell für Damen, zum Beispiel die NEON Damen Warnschutz Bundhose oder die Softshell– und Winterjacken– erhältlich ab Konfektionsgröße XS:



Sicherheitsschuhe

Das Outfit komplettiert der passende Schuh – in diesem Fall der sportliche und atmungsaktive Sicherheitsschuh S1P Lina, der in den Größen 35 bis 42 erhältlich ist. Eine Zehenschutzkappe aus Fiberglas und der Durchtrittschutz aus Textil machen ihn zum Allrounder.
Tipp: Frischer Duft für Schuhe und Füße gefragt? Das innovative Schuh-Deo lässt durch den tiefenwirksamen Geruchsentferner-Effekt einen dauerhaft frischen Duft zurück!
Shops laden zur Anprobe
In allen 80 Würth Shops in Österreich ist Workwear vorrätig. Um die richtige Größe zu finden, beraten die Shop Mitarbeitenden sehr gerne. Sämtliche Arbeitskleidung kann diskret in Umkleidekabinen anprobiert werden. Alternativ kann die Damenkollektion auch im Würth Online-Shop bestellt werden.
Die gesamte Workwear – sowohl für Damen als auch für Herren – ist im aktuellen Katalog zu finden.

Ihre Meinung, bitte!
Was ist Ihre Erfahrung mit Workwear für Damen? Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Auswahl? Hinterlassen Sie uns doch gerne einen Kommentar. Ihre Anregungen leiten wir anschließend an unser Produktmanagement weiter.

Arbeitskleidung muss nicht langweilig und unattraktiv sein. Ich selbst hatte einige Arbeitsoutfits, die gut aussahen und gleichzeitig sehr bequem waren