Geschätzte Lesedauer: 7 minutes
Der Holz-Beton-Verbund ist in den letzten Jahren aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften durch die Kombination der beiden Baustoffe Holz und Beton als eigenständige Bauweise herangewachsen, weil dadurch ein System entsteht, das Stabilität, Nachhaltigkeitsaspekte und Effizienz vereint. In diesem Beitrag zeigen wir, wie die ASSY®PLUS VG 4 Holzbauschraube als Schubverbinder und Fertigteilverbinder Holzdecken verstärken kann. Mit der kostenlosen Berechnungssoftware für Planer und Bauingenieure steht neuen Projekten nichts mehr im Wege!
Was sind Holz-Beton-Verbunddecken?
Holz-Beton-Verbunddecken verbinden die Stärke von Holz mit der Druckfestigkeit von Beton. Spezielle Verbindungselemente wie Holzbauschrauben mit oder ohne Fertigteilverbinder schaffen eine starke Einheit. Diese Technik eignet sich perfekt für die Sanierung von alten Holzdecken wie Dippelbaumdecken und Tramdecken sowie für neue Holz-Hybrid-Bauweisen.

Vorteile von Holz-Beton-Verbunddecken
- Tragfähigkeit und Stabilität
Durch die Kombination und den Verbund der Materialien wird die Tragfähigkeit der Decken erheblich gesteigert. Die dünnen Betonplatten übernehmen an der Decken-Oberseite die auftretenden Druckkräfte, während das Holz im unteren Bereich der Decke die Zugkräfte aufnimmt. Daraus ergeben sich im Vergleich zur rein mineralischen Bauweise sehr leichte Deckenkonstruktionen mit geringer Aufbauhöhe. So können große Spannweiten ohne zusätzlich Stützen und Zwischenwände umgesetzt werden, was eine maximal flexible Nutzung der Grundrisse ermöglicht.
- Schallschutz und Brandschutz
Holz-Beton-Verbunddecken bieten ausgezeichnete schalltechnische Eigenschaften. Dank der Betonplatte sind oft keine zusätzlichen schweren Schüttungen mehr erforderlich, um die geforderten hohen Trittschallwerte, die in Büro und Wohnbauten beispielsweise gefordert werden, zu erreichen.
Holz brennt sicher! Dank zahlreicher Forschungen zum Brandverhalten von Holz kann sehr genau vorhergesagt werden, wie schnell bzw. langsam Holz abbrennt. Durch Wahl eines geeigneten Querschnittes kann sichergestellt werden, dass im Holz auch nach 90 Minuten Brandeinwirkung ein tragfähiger Kern vorhanden ist. Die Schrauben bleiben darin geschützt und funktionsfähig.
- Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Diese Bauweise nutzt Holz als nachwachsenden Rohstoff und reduziert den Betonverbrauch, was sie zu einer umweltfreundlicheren Alternative im Vergleich zu rein mineralischen Decken macht. Dadurch wird der CO2-Fußabdruck in Neubau und Sanierung reduziert.
Anwendungsbereiche
- Mehrgeschossiger Bau

Die erhöhten Anforderungen an Brand- und Schallschutz, die im mehrgeschossigen Bau gelten, sowie angestrebte sehr kurze Bauzeiten, lassen sich dank Holz-Beton-Verbundbauweise leichter erfüllen.
Vor allem beim Einsatz von FT-Verbindern kann der Vorfertigungsgrad erhöht und somit die Bauzeit verkürzt werden. Auch die geringen Aufbauhöhen und großen wirtschaftlichen Spannweiten sind mit ein Grund, warum dieses System hier zum Einsatz kommt.
- Sanierung und Modernisierung
Alte Holzdecken können jetzt effizient und kostengünstig saniert werden. Dabei bleibt die bestehende Holzdecke erhalten und wird mittels ASSY® Plus VG 4 CH Schrauben als Schubverbinder und mit Aufbeton verstärkt, ohne dass ein Abtragen notwendig ist.
Die gängigsten Varianten sind Dippelbaum bzw. Tramdecken:


Arbeitsablauf der Sanierung
Ortbeton-Nassverfahren:
Zuerst muss die Bestandsdecke freigelegt werden, um mögliche schadhafte Stellen zu identifizieren und zu sanieren. Dazu werden die Schüttungen auf Dippelbäumen oder auch teilweise die Schalung von Tramdecken entfernt. Danach kann die Decke vermessen werden. Als Leitfaden dient hier unser Bemessungsformular. Wenn alle Informationen vorliegen, lassen Sie uns das Formular wieder zukommen und wir kümmern uns um die Vorbemessung der Deckenfelder. Sie erhalten einen detaillierten Plan mit Angaben zur Verschraubung sowie zur Bewehrung. Falls nötig kann jetzt eine Folie zur Herstellung einer Dichten Ebene zum Betonieren aufgebracht werden. Dann werden die ASSY® Plus VG Schrauben verschraubt. Nach Einbringen der Bewehrung wird auch schon betoniert.

Die ASSY® Plus VG 4 CH 8×180 und 8×240 sind mit Einschraubmarkierung erhältlich. Diese spezielle Vollgewindeschraube mit kleinem Zylinderkopf ist ideal für hochtragende Holz-Holz Verbindungen oder Verstärkungen im konstruktiven Holzbau, bei denen zugleich geringe Rand- und Schraubenabstände benötigt werden. Dank der Bohrspitze kann das Vorbohren im Holz entfallen.

Betonfertigteil/ Trockenverfahren:
Die FT-Verbinder (Fertig-Teil-Verbinder) sind bereits in die Betonplatte eingearbeitete Platzhalter für ASSY® Plus VG 4CS Schrauben mit einem Durchmesser von 10mm. Der Schraubenkopf kommt auf der Stahlplatte zu liegen. Dadurch wird die Schraube im Beton sicher verankert. Der Verbinder gibt einen Einschraubwinkel von 30° vor. Damit ist es möglich, sehr hohe Zuglasten im Holz bei geleichzeitig niederer Schraubtiefe zu realisieren, was sich bei der Brandbemessung vorteilhaft auswirkt. Die Betonplatte wird trocken verschraubt und ist sofort tragfähig. Es kann auf eine Unterstellung der Decken während der Bauphase vollkommen verzichtet werden. Das spart Zeit und ermöglicht einen schnellst möglichen Start der im Bauablauf anschließenden Gewerke.

Praxisbeispiele und Referenzen für Holz-Beton-Verbund
Zahlreiche Projekte, darunter die Sanierung historischer Gebäude, zeigen die Effektivität dieser Bauweise:


Kosten und Wirtschaftlichkeit
Mit der Holz-Beton-Verbund Bauweise können im Neubau und im Bestand wirtschaftliche Decken realisiert werden.
Markttrends und Zukunftsaussichten
Nachhaltige Bauweisen sind gefragt. Holz-Beton-Verbunddecken werden vermehrt auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Holz-Beton-Verbunddecken sind vielseitig einsetzbar, bieten eine erhöhte Tragfähigkeit, verbesserten Schall- und Brandschutz und berücksichtigen ökologische Aspekte. Erwägen daher auch Sie diese Bauweise für Ihre Projekte und nutzen Sie die dafür passende innovative Befestigungstechnik sowie die kostenlose Berechnungssoftware.
Weiterführende Informationen finden Sie in dieser Broschüre:

Individuelle Beratung
Für weitere Informationen und individuelle Beratung stehen die Würth Spezialist:innen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns direkt unter holzbau@wuerth.at.
Wenn Sie bereits Erfahrungen zur Holz-Verbund-Bauweise gesammelt haben, freuen wir uns über einen Kommentar!