In Arbeitsumgebungen mit schlechten Sichtverhältnissen oder bei Nacht spielen Arbeitsscheinwerfer an Nutzfahrzeugen eine entscheidende Rolle. Ihre leistungsstarken Lichtquellen erhöhen die Sichtbarkeit und verbessern die Arbeitssicherheit erheblich. Doch es gibt noch mehr zu wissen, insbesondere wenn es um Auswahl, Bewertung und Wartung geht.
Leistungsfähige Begleiter für den Arbeitsalltag
Nutzfahrzeuge, Baumaschinen oder landwirtschaftliche Fahrzeuge arbeiten in anspruchsvollen und oft auch gefährlichen Umgebungen. Und nicht nur das, sie müssen auch rund um die Uhr einsatzbereit sein.

Bei jeder Witterung
Landwirtschaftliche Tätigkeiten sind von Natur aus wetterabhängig. Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, müssen ihre Leistungsfähigkeit unter den verschiedensten Bedingungen unter Beweis stellen, einschließlich Regen, Nebel und Schnee. Robuste Scheinwerfer sind in der Lage, diese widrigen Witterungsverhältnisse zu durchdringen und für klare Sicht zu sorgen.
24/7 im Einsatz
LKWs legen oft lange Strecken zurück, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Die Fähigkeit, bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu fahren, ist für die Verkehrssicherheit von entscheidender Bedeutung.

Bewältigung unterschiedlicher Geländearten
Baumaschinen bewegen sich in unterschiedlichstem Gelände, sei es auf unebenen Baustellen, in schlammigen Baugruben oder auf steinigen Wegen. Robuste Scheinwerfer mit hoher Stoßfestigkeit und widerstandsfähigen Materialien sind in der Lage, den Erschütterungen und Herausforderungen der verschiedenen Geländearten standzuhalten.
Die Wahl des richtigen Scheinwerfertyps hängt also von den spezifischen Anforderungen des Fahrzeugs und den Einsatzbedingungen ab.
Wichtige Auswahlkriterien
- Helligkeit (Lumen): Die Helligkeit eines Scheinwerfers wird in Lumen gemessen und gibt an, wie viel Licht der Scheinwerfer erzeugt.
- Von geringer Helligkeit spricht man bei Arbeitsleuchten mit weniger als 1.000 Lumen: Das bedeutet begrenzte Sichtweite, besonders in dunklen oder abgelegenen Gebieten, und einen schwächeren Fokus auf der Straße.
- Hohe Helligkeit bieten Scheinwerfer ab 3.000 Lumen. Damit sind sehr gute Sicht bei Nacht und in ländlichen Gebieten sowie bessere Erkennung von Hindernissen und Straßenschildern garantiert. Achtung: Sind die Scheinwerfer nicht ordnungsgemäß eingestellt, können andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt werden.
- Leistungsaufnahme (Watt): Die Leistungsaufnahme gibt an, wie viel Energie der Scheinwerfer verbraucht, um die Helligkeit zu erzeugen.
- Lebensdauer: Die Lebensdauer eines Scheinwerfers gibt an, wie lange der Scheinwerfer bei ordnungsgemäßer Verwendung funktionieren sollte.
- Energieeffizienz: Ein energieeffizienter Scheinwerfer senkt die Betriebskosten senken und kann die Umweltauswirkungen minimieren.
- Schutzarten: Die IP-Schutzklassen zeigen an, wie gut die Scheinwerfer gegen das Eindringen von Fremdkörpern (wie Staub und Schmutz) und Wasser geschützt sind. Die erste Kennziffer gibt den Schutz gegen Festkörper an, die zweite Kennziffer den Schutz gegen Flüssigkeiten. Sie hilft bei der Auswahl des richtigen Scheinwerfers für den vorgesehenen Einsatzzweck und die gegebenen Umwelteinflüsse.
Gängige Schutzarten von Scheinwerfern sind- IP65: Scheinwerfer mit dieser Schutzart sind gegen Strahlwasser und das Eindringen von Staub geschützt. Sie sind geeignet für den Einsatz im Freien und in Umgebungen, in denen die Scheinwerfer stärkeren Wetterbedingungen ausgesetzt sind.
- IP67: Diese Schutzart gewährleistet, dass die Scheinwerfer gegen das Eindringen von Wasser beim zeitweiligen Untertauchen geschützt sind. IP67-Scheinwerfer eignen sich für den Einsatz in feuchten und staubigen Umgebungen.
Tipp: Würth empfiehlt Arbeitsleuchten mit der höchsten Schutzart, wie die der WorkFAB Serie, da in der Praxis bei der Fahrzeugreinigung sehr oft Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen.
Auch das Material und die Bauart des Scheinwerfers beeinflussen die Qualität der Leuchten.
Das Gehäuse hat die Aufgabe die Wärme von der Platine abzuleiten. Je besser das funktioniert, desto langlebiger ist auch der Scheinwerfer, so gibt es Arbeitsleuchten die zusätzlich mit Kühlrippen ausgestattet sind, um diesen Vorgang noch zu verbessern. Aluminium eignet sich aufgrund seiner Leichtigkeit, Stabilität und Korrosionsbeständigkeit besonders für das Gehäuse. Es ist zudem auch dampfstrahlresistent.
Gesetzliche Vorschriften im Blick behalten
Gesetzliche Vorschriften für Arbeitsscheinwerfer an Nutzfahrzeugen unterliegen den Richtlinien des österreichischen Straßenverkehrsgesetzes (StVO) und den europäischen ECE-Regelungen. Eine genaue Kenntnis dieser Vorschriften ist unerlässlich.
Technologische Fortschritte für mehr Effizienz
Moderne Arbeitsscheinwerfer profitieren von technologischen Entwicklungen, insbesondere der LED-Technologie. LEDs sind energieeffizient, langlebig und bieten hervorragende Lichtausbeute. Fortschritte in Wärme- und Kühlmanagement sowie eine robuste Konstruktion tragen zur Effizienz und Langlebigkeit bei. Die Workpoint Serie von Würth ist mit der neuesten Technik ausgestattet.
Tipps und Tricks zu Wartung und Pflege

Sind die passenden Arbeitsscheinwerfer im Einsatz, ist eine regelmäßige Wartung und Pflege von unerlässlich, um ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Hier sind einige Empfehlungen zur Wartung und Pflege:
- Reinigung: Scheinwerfer regelmäßig reinigen, um Schmutz, Staub und Insektenreste zu entfernen. Verschmutzungen auf der Linse oder dem Reflektor können die Lichtausbeute verringern und die Sicht beeinträchtigen.
- Überprüfung der Befestigung: Vergewissern Sie sich, dass die Scheinwerfer fest und sicher am Fahrzeug befestigt sind. Lockere Befestigungen können die Ausrichtung der Scheinwerfer verändern und die Lichtverteilung beeinträchtigen.
- Überprüfung der Verkabelung: Untersuchen Sie die Verkabelung auf Beschädigungen, korrodierte Anschlüsse und lose Verbindungen. Schlechte Verkabelung kann zu Stromausfällen oder Fehlfunktionen der Scheinwerfer führen.
- Korrosionsschutz: Enthalten die Arbeitsscheinwerfer Metallteile oder Befestigungselemente, so sind diese vor Korrosion zu schützen. Verwenden Sie Rostschutzmittel oder Farbe, um die Lebensdauer der Scheinwerferbauteile zu verlängern.
- Schutz vor Überhitzung: Achten Sie darauf, dass die Arbeitsscheinwerfer nicht überhitzen. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert sind und dass die Scheinwerfer ausreichend Luftzirkulation erhalten.
Für allgemeine Tipps zur Reinigung von Fahrzeugen oder Felgen, lesen Sie in unseren weiteren Blogbeiträgen mehr.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar wichtig ist, bei der Anschaffung neuer Scheinwerfer auf das Budget zu achten, dies aber keinesfalls zu Lasten der Qualität gehen sollte. Qualitativ hochwertige Arbeitsscheinwerfer erweisen sich langfristig als kostengünstiger, da sie eine längere Lebensdauer und eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen.