Kombi-Pumpe für Scheibenreparatur (GlasPro All-in-One Set)

Steinschlag reparieren: Würth Steinschlagreparatur mit und ohne Pumpe

5/5 - (7 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 11 Minuten

Steinschlagreparaturen sind Routine und gleichzeitig einer der Prozesse, die in Werkstätten besonders viel Erfahrung, Feingefühl und Zeit fordern. Genau hier setzen die neuen manuellen Steinschlagreparatursysteme von Würth an. Beide Sets sind für professionelle Werkstätten, Karosseriebetriebe, Lackier-Betriebe, Autoglas-Dienstleister, Flottenservice und mobile Reparatur-Teams konzipiert. Sie haben das Ziel, Reparaturqualität, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit im Alltag zu verbessern.

GlasPro All-in-One Set 24-teilig im Koffer

GlasPro All-in-One Set

Manuelles System mit innovativer Kombi-Pumpe (Vakuum & Druck werden direkt am Zylinder erzeugt).

Das neue Steinschlagreparatursystem setzt mit seiner innovativen Kombi-Pumpe neue Maßstäbe. Vakuum und Druck werden direkt am Zylinder erzeugt, ohne Umbauten, ohne zusätzliches Werkzeug und ohne Zeitverlust. Das reduziert Handgriffe, verkürzt die Reparaturzeit signifikant und minimiert typische Fehlerquellen.

GlasPro Akku-Set 18-teilig

GlasPro Akku-Set

Klassisches manuelles System ohne Pumpe (bewährte Arbeitsweise, volle manuelle Kontrolle).

Diese Variante folgt bewusst der traditionellen Arbeitsweise. Vakuum und Druck werden über den Zylinder erzeugt. Für sehr erfahrene Anwendende bedeutet das maximale manuelle Kontrolle bei einem günstigeren Einstieg – allerdings mit höherem Zeitbedarf und Erfahrungsanspruch.

Kennen Sie schon unsere UV Akku LED Lampe für DIE Scheibenreparatur?

Diese einzigartige UV-Lampe von Würth lässt das Reparaturharz innerhalb von einer Minute vollständig aushärten. Der hohe Leistungsoutput unterstützt schnelle, reproduzierbare Prozesse und steigert die Effizienz bei der Scheibenreparatur. Standardmäßig enthalten in beiden Reparatursets.

Warum ein neues manuelles System?

Im Werkstattalltag entscheiden Ablaufstabilität und Reproduzierbarkeit über Effizienz. Klassische, handgeführte Systeme funktionieren zwar, sind allerdings oft fehleranfällig und stark erfahrungsabhängig. Kleine Abweichungen (zu wenig Vakuum, falscher Druckzeitpunkt, verbleibende Lufteinschlüsse) zeigen sich dabei unmittelbar im Ergebnis. Gleichzeitig steigt in vielen Betrieben die Anzahl der Schäden, während qualifiziertes Personal knapp ist.

Würth bietet deshalb zwei manuelle Wege, die sich direkt an der Realität in Profi‑Werkstätten orientieren: maximale Beschleunigung durch die Kombi-Pumpe – oder bewährte Kontrolle beim klassischen Verfahren.

Wie läuft eine Steinschlagreparatur ab?

Grundsätzlich läuft eine Steinschlagreparatur immer nach einem festen Ablauf ab: Zunächst wird die Schadstelle vorbereitet, anschließend das Harz unter Vakuum und Druck in den Bruch eingearbeitet und schließlich unter UV-Licht ausgehärtet. Je nach System – klassisch oder mit Kombi-Pumpe – unterscheidet sich dabei vor allem die Art, wie Vakuum und Druck erzeugt werden.

Konventionelle Methode

Die klassische, manuelle Steinschlagreparatur eignet sich vor allem für sehr erfahrene Anwendende, die den traditionellen Ablauf routiniert beherrschen. Sie bietet zwar volle Kontrolle und eine vertraute Arbeitsweise, erfordert allerdings deutlich mehr Zeit: Je nach Schadensbild dauert eine Reparatur oft 30 bis 90 Minuten und reagiert empfindlich auf Bedienfehler – insbesondere bei Vakuum, Druck und Harzpenetration. Für Werkstätten mit seltenen Steinschlagreparaturen oder Betriebe, die bewusst am klassischen System festhalten, bleibt sie dennoch eine solide Option. Die Qualität kann zwar hervorragend sein, setzt jedoch viel Erfahrung, Feingefühl und Geduld voraus – und ist deshalb weniger wirtschaftlich, wenn mehrere Steinschläge pro Tag anfallen oder die Kapazitäten knapp sind.

Neue Methode

Durch das stärkere Vakuum und den höheren Druck kann eine zuverlässige Luftentfernung und eine schnellere Harzpenetration gewährleistet werden. Durch wenige Handgriffe schafft man einen präziseren Ablauf und folglich ein konstantes Reparaturbild. Diese Variante richtet sich vor allem an Werkstätten sowie alle Fachbetriebe mit Fokus auf Steinschlagreparaturen, die ihre Reparaturprozesse beschleunigen und gleichzeitig die Fehlerquote reduzieren möchten.

Bei beiden Methoden

Direkter Vergleich

In vielen Betrieben entscheiden nicht nur die Anschaffungskosten, sondern vor allem die netto eingesparte Zeit pro Reparatur, die Fehlerquote und die Planbarkeit im Tagesgeschäft.

Mit dem System GlasPro All-in-One Set mit Pumpe können Werkstätten Reparaturzeiten spürbar reduzieren, Fehler vermeiden und mehr Vorgänge pro Tag abwickeln – ohne die manuelle Kontrolle aufzugeben. Das klassische System GlasPro Akku-Set ohne Pumpe bleibt eine verlässliche Option für Steinschlag-Profis, die nur gelegentlich reparieren und präzise Handarbeit bevorzugen.

Übrigens liefert Würth beide Sets im professionellen Koffer und richten sich gezielt an Werkstätten, die Wert auf hochwertige und wirtschaftliche Reparatursysteme legen.

Wizziq Steinschlagheizung

Zuverlässige Steinschlagreparatur bei jedem Wetter – mit der WIZZIQ‑Steinschlagheizung

Hier geht´s zum Anwendungsvideo mit unserem Produktexperten

Im Video zeigen wir die manuelle Steinschlagreparatur mit Würth Schritt für Schritt – sowohl mit dem GlasPro All‑in‑One Set mit Kombi-Pumpe als auch mit dem klassischen GlasPro Akku‑Set ohne Pumpe. Beide Systeme werden praxisnah erklärt und direkt gegenübergestellt.

Haben Sie noch Fragen zur Steinschlagreparatur?

Wenden Sie sich gerne an unser Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst oder im nächsten Würth Shop. Außerdem steht unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert