Würth Hebeunterstützung - 2 Männer beim Gewichtheben

Hebeunterstützung: Die Werkstatt-Buddies fürs Schwere

3.2/5 - (11 Bewertungen)

Von der 60-Kilo-Batterie im Bus bis zur bombenfest sitzenden Felge am LKW: Körperlich schwere und oft riskante Arbeiten stehen in der Werkstatt bei Wartung und Reparatur an Nutzfahrzeugen & Co. an der Tagesordnung. Hier setzt Würth mit effizienten, innovativen und sicheren Lösungen an.

LKW, Nutzfahrzeuge und Bau- sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge stellen eine natürliche Herausforderung in der KFZ-Werkstätte dar. Besonders schwere Tätigkeiten reichen vom Austausch – häufig auch noch schwer zugänglicher – Batterien über die Reifenmontage, die Wartung und Reparatur von Bremssätteln oder die Arbeit an festsitzenden Schrauben und Felgen.

Geforderte Mitarbeitende vs. Fachkräftemangel

Einen wahren Kraftakt bedeuten diese und ähnliche Arbeiten naturgemäß für die Werkstätten-Mitarbeitenden: Für den Aus- und Einbau der beiden Batterien in einen LKW sind mindestens zwei Personen nötig. Zu wenig Personal aufgrund von Fachkräftemangel wird somit in Stoßzeiten rasch problematisch. Genauso wie etwa eine weniger ausgeprägte körperliche Belastbarkeit einzelner Mitarbeiter:innen. Hier überall setzt Würth als professioneller und lösungsorientierter Werkstätten-Partner mit durchdachten Geräten und Werkzeugen an.

Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung von Würth
Flexible Helferin bei der obligaten Schwerstarbeit in Werkstätten: die Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung von Würth.

Hebeunterstützung & Arbeitserleichterung: Innovative Geräte und Werkzeuge von Würth

Als starker Pionier im Bereich der Arbeits- und Hebeunterstützung entwickelt Würth – gemeinsam mit verlässlichen Partner:innen – spezielle Lösungen. Die Ziele der innovativen Werkzeuge und Geräte? Die ausgewiesene Produktivitätssteigerung, eine klare Entlastung der Mitarbeiter:innen und ein Plus an Arbeitssicherheit im nicht ungefährlichen Alltag der Werkstatt.

Batteriekran von Würth in der Werkstatt

Verstärkung, bitte! Die Lösungen der Hebeunterstützung von Würth auf einen Blick

Montagekran RB1: Der starke Helfer für Batterie & Katalysator

Bis zu vier Batterien pro Arbeitsgang bewegt der Montage- und Batteriekran RB1. Das praktische Hebewerkzeug unterstützt bei der Montage und Demontage von Fahrzeugbatterien und Katalysatoren. Der exklusive Österreich-Vertrieb des unschlagbaren Helfers liegt bei Würth.

Reifenmontagewagen WT1 Universell: Flexibler Reifen-Jongleur

Unverzichtbar in der Werkstatt ist der Reifenmontagewagen WT1: Er ist universell einsetzbar zum Bewegen und Heben bei Reifen (fast) aller Größen von LKW, Bussen, Anhängern und Industriefahrzeugen. Die einfache Anpassung an unterschiedliche Reifen und seine verstellbaren Hubarme mit fünf Rastpunkten pro Seite machen ihn zum flexibel und schnell einsetzbaren Manövrier-Profi – selbst auf engem Raum.

Bremssattelhalterung BT1: Der Master fürs Grobe

Ob Demontage oder Montage von Bremssattel-Komponenten: Mit dieser Lösung müssen weder Kotflügel demontiert noch schwere Lasten getragen werden. Auch auf engem Raum verbringt der Bremssattelwagen BT1 als kompakt gebautes Manövrier-Genie die Bremssättel sicher und zeitsparend. Und passt bei jeder Einbaulage.

Völlig losgelöst: Innovationen für die Arbeit mit festsitzenden Felgen & Schrauben

Schwer zu lösende Felgen haben keine Chance gegen den hydraulischen Reifenabzieher WE4: Mittels hydraulischer Unterstützung entfernt dieser jede noch so festsitzende Felge schnell und sicher von der Radnabe. Ob Stahl- oder Alufelge, ist dem hilfreichen Power-Tool dabei gleich.

Gegen sture Schrauben wiederum ist zwar kein Kraut gewachsen – aber der Radschraubenmontagewagen NFZ PT1 entwickelt worden. Und zwar mit Sicherheit: Während Schraubverbindungen an Nutzfahrzeugen gelöst werden, ist der größtmögliche Schutz vor Verletzungen durch Drehmomentspitzen gegeben: Handgelenke, Ellenbogen und Schulter bzw. der gesamte Oberkörper werden zuverlässig geschont. Das Gewicht des Schlagschraubers wird nämlich vom Wagen getragen – die Belastung für die Anwender:innen ist daher um ein Vielfaches geringer.

All about Bremsscheiben: Werkstatt-Helfer von hydraulisch bis erhebend

Bremsscheibenabzieher für Schwerlastfahrzeuge DE1

Das hydraulische Presswerkzeug sorgt für die zeitsparende und universelle Demontage von schwimmend gelagerten Bremsscheiben an der Radnabe von Schwerlastfahrzeugen. Zum Einsatz kommt der Bremsscheibenabzieher DE1 speziell für Fahrzeuge von DAF, Renault und Volvo. Die Verwendung von Schlagwerkzeugen ist nicht nötig, eine manuelle Manipulation oder der Einsatz von Schlagböcken nicht mehr möglich.

Radnaben-, Bremsscheiben- und Trommelbremshalterung BT2

Die universelle Halterung für Radnabe, Trommel- und Scheibenbremse entlastet in der Kfz-Werkstatt massiv. Eingesetzt wird sie bei der Montage und Demontage von Bremssätteln an oberer Befestigungsposition, Radnaben, Bremsscheiben und Trommelbremsen an Schwerlastfahrzeugen.

Würth Hebeunterstützung: Alle Vorteile auf einen Blick

Mit einer Vielzahl von innovativen Produkten zur Arbeits- und Hebeunterstützung ermöglicht Würth Unternehmen eine effizientere Arbeitsweise – sowie gleichzeitig den Arbeitsschutz zu erhöhen und Verletzungsrisiken deutlich zu verringern.

Hydraulischer Reifenabzieher von Würth im Werkstattalltag

Alle Geräte und Werkzeuge …

  • entlasten die Mitarbeiter:innen nachweislich,
  • reduzieren das Verletzungs- und Unfallrisiko und
  • führen zu höherer Effizienz und langfristiger Produktivitätssteigerung.

Übrigens: Die Würth Produkte zur Arbeits- und Hebeunterstützung sind nicht nur für große Werkstätten geeignet. Auch kleinere Betriebe und mobile Serviceeinheiten profitieren von den durchdachten und hochqualitativen Lösungen. Bei allen Fragen dazu berät Sie unser erfahrenes Team vom Fachbereich Werkstattausrüstung immer gerne!

Zum Weiterlesen

Noch mehr rund ums Thema gibt es in unserer Übersicht verschiedener Hebebühnen nachzulesen – oder im Beitrag zur Hebeunterstützung im Bereich der Elektromobilität.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert