Holz-Glas-Fassade im Globe Coburg. © Ingenieurgruppe Knörnschild & Kollegen Globe-Theater in Coburg, 2022

Innovativer Holzbau: Eine Best-Practice-Reise von Berlin bis Wien

4.9/5 - (8 Bewertungen)

Der Holzbau hat in Österreich und Deutschland eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Wir werfen einen Blick auf einige herausragende Projekte der Gegenwart und der Zukunft, die nachhaltiges Bauen und ökologische Architektur in den Mittelpunkt stellen.

Durchschnittliche Lesezeit: 11 minutes

EDGE Suedkreuz Berlin: Modulare Holz-Hybrid-Bauweise

Das EDGE Suedkreuz Berlin in Deutschland ist ein Büroensemble, das als modulare Holz-Hybrid-Konstruktion gestaltet wurde. Dieses Projekt zeichnet sich durch ein großzügiges, lichtdurchflutetes Atrium aus, das von einer Holzbinderkonstruktion getragen wird. Transparente ETFE-Foliendächer (Ethylen-TetraFluoreThylen ist ein leichtgewichtiger und elastischer Kunststoff auf Fluorbasis, der besonders widerstandsfähig und selbstreinigend ist) und holzverkleidete Strukturen integrieren die Natur in das Gebäude.

Die Geschoßdecken bestehen aus vorgefertigten Holz-Beton-Verbundelementen, die sowohl Brandschutz als auch erneuerbare Werkstoffe bieten. Das EDGE Suedkreuz Berlin ist ein beeindruckendes Beispiel für nachhaltigen Holzbau und ökologische Architektur in Deutschland.

Grün, offen und für alle zugänglich – so fügt sich das Gebäude in die Umgebung ein und ist Teil einer spannenden Veränderung. Deshalb wurde es auch als nachhaltigstes Gebäude Deutschlands durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet.

Würth hat die Planenden in der Gestaltung der Holz-Beton-Verbund Konstruktion unterstützt und konnte die große Anzahl an Holzschrauben bedarfsgerecht liefern.

Modulare Holz-Hybrid-Bauweise: Geschoßdecken aus vorgefertigten Holz-Beton-Verbundelementen; Kerven übertragen die auftretenden Schubkräfte in das Holz
Modulare Holz-Hybrid-Bauweise

Die Geschoßdecken bestehen aus einem Raster aus vorgefertigten Holz-Beton-Verbundelementen. Diese bieten den notwendigen Brandschutz zwischen den Stockwerken und enthalten gleichzeitig erneuerbare Werkstoffe. Die Spannweite der Deckenelemente ermöglicht große Flexibilität bei der Raumaufteilung. Gegenüber dem reinen Holzbau kann durch die Verbindung von Beton mit Holz der Schallschutz immens erhöht werden. Dies spielt vor allem bei den immer zahlreicher werdenden mehrgeschoßigen Holzgebäuden eine große Rolle. Die realisierte Deckkonstruktion ist eine Entwicklung der CREE Deutschland GmbH. Die auftretenden Schubkräfte werden über Kerven in das Holz übertragen. In den regelmäßig angeordneten Vertiefungen wurden jeweils zwei Würth ASSY®plus Vollgewindeschrauben zur Aufnahme der auftretenden Zugkräfte angeordnet. Im Gegensatz zur klassischen Holz-Hybrid-Bauweise werden durch die Kerven deutlich weniger Schrauben benötigt.

An den Auflagersituationen sind Würth ASSY®plus Vollgewindeschrauben zur Querzugverstärkung angeordnet. Hier angreifende Horizontallasten werden durch Würth ASSY®plus VG 4 ETX (14 x 800 mm) Schrauben übertragen. Die Holzelemente der Deckenkonstruktion wurden zusammen mit den genannten Holzschrauben komplett mit den Betonelementen im Werk vorgefertigt. Die Vormontage garantiert deutliche Zeit- und Qualitätsvorteile.

In den Decken wurden 110.000 Würth ASSY®plus Vollgewindeschrauben in drei verschiedenen Abmessungen verbaut. Diese Mengen mussten innerhalb von zwei Wochen bereitgestellt werden. Würth konnte hier seine Lieferfähigkeit eindrucksvoll beweisen. Voraussetzung hierfür war eine frühzeitige Integration der Würth Ingenieure in die Planungsphase und ein mit Würth abgestimmter Zeitplan.

Das Globe Theater in Coburg: Ein Meilenstein in Holzbauweise

Auch das Globe Theater in Coburg, Bayern/Deutschland, ist ein herausragendes Beispiel für innovativen Holzbau. Der Rundbau ist nicht nur ein Kulturzentrum, sondern auch ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Bauweise. Während der mehrjährigen Generalsanierung des Landestheaters in Coburg dient das Globe als Ersatzspielstätte. Anschließend soll es für Kultur- und Bildungsveranstaltungen dauerhaft genutzt werden. Die hybride Bauweise aus Holz und Beton ist sowohl eine technische Meisterleistung, als auch ein planerisches Highlight.

Das Globe Theater verwendet nachhaltig bewirtschaftetes Holz für die Hülle und die Innenwände des Hauptgebäudes sowie Betonfertigteile für die Holz-Beton-Verbunddecken. Die Betonteile wurden im Werk mitsamt Würth FT-Verbindern vorgefertigt und auf der Baustelle mit den Holzbauteilen statisch wirksam verschraubt. Dabei kamen ca. 28.000 ASSY® Schrauben zum Einsatz. Diese Bauweise verkürzt die Bauzeit und minimiert die Feuchtigkeitseinwirkung im Gebäude.

Das Projekt steht für Nachhaltigkeit und ökologische Architektur. Es stellte eine technische und architektonische Herausforderung dar und zeigt, dass Nachhaltigkeit und Ästhetik in der Bauindustrie Hand in Hand gehen können.

HoHo Wien: ein weltweit noch nie da gewesenes Holzhochhaus

Österreich kann mit dem HoHo Wien in der Seestadt Aspern glänzen, einem Hochhaus, das als eines der höchsten Holzhochhäuser der Welt gilt. Holz wurde als Hauptbaustoff verwendet, was zu einer geringen CO2-Bilanz beiträgt. Konkret wurden durch die Holzbauweise, gegenüber einer Ausführung in Stahlbeton, rund 2.800 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart.

Auch bei diesem Vorzeigeprojekt für den modernen Holzbau kam eine Mischbauweise von Holz und Beton – also die Hybridbauweise zum Einsatz. Auf 84 Metern Höhe und in 24 Stockwerken wurde zu 75 Prozent Holz verbaut – heimische Fichte, ein nachwachsender, umweltfreundlicher Naturbaustoff.

Eine große Anzahl an Holzbauschrauben – von der Fassadenschraube über die Scheibenkopfschraube bis zur Vollgewindeschraube – hält verlässlich zusammen was zusammen gehört. Damit durfte Würth die HANDLER Gruppe (als General-Bauunternehmen) unterstützen und einen Beitrag zum „Pionierprojekt für den Holzbau von heute“1 leisten.

Das Hoho Wien ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Verwendung von Holz in der vertikalen Architektur. Es demonstriert, dass nachhaltiger Holzbau auch in städtischen Umgebungen realisiert werden kann und den ökologischen Fußabdruck reduziert.

  1. HoHo Wien – Handler (handler-group.com) ↩︎

Timber Marina Tower in Wien: Die Zukunft des Holzbaus

Ein weiteres beeindruckendes Projekt in Wien ist der geplante Timber Marina Tower, direkt an der U2 Station Donaumarina im Entwicklungsgebiet Waterfront. Dieser Wolkenkratzer wird voraussichtlich das höchste Holzhaus der Welt sein und zeigt erneut, dass Holz eine zukunftsfähige Lösung für Hochhäuser sein kann. Der 113 Meter hohe Turm soll 32 Obergeschoße und 4 Tiefgeschoße mit rund 44.350 Quadratmeter Geschoßfläche umfassen. Angestrebt wird eine LEED Gold Zertifizierung (LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen).

Der Timber Marina Tower wird nicht nur die Skyline von Wien bereichern, sondern einmal mehr die Bedeutung von Holz im modernen und nachhaltigen Bau unterstreichen.

Der geplante Timber Marina Tower (avisierte Fertigstellung: Ende 2026). Bildcredit: IONOMO GmbH
Der geplante Timber Marina Tower (avisierte Fertigstellung: 2028). © IONOMO GmbH

Fazit: Innovative Holzbauweise in Österreich und Deutschland

Diese innovativen Holzbauprojekte in Österreich und Deutschland sind nicht nur technische Errungenschaften, sondern auch Zeugnisse für die Bedeutung von Nachhaltigkeit und ökologischer Architektur. Sie inspirieren dazu, den Holzbau als einen Schlüssel für eine grünere Zukunft zu betrachten. Die exemplarischen Leuchtturm-Projekte zeigen, dass Architektur und Ökologie Hand in Hand gehen können und Holz eine nachhaltige Antwort auf die Herausforderungen des modernen Bauens bietet.

Warum nachhaltig?

Nachhaltigkeit bedeutet in diesem Zusammenhang, natürliche Quellen so geschickt wie möglich zu nutzen, um Gebäude attraktiv, bezahlbar, effizient, gesund und sicher zu machen. Holz hat eine gleichbleibend hohe Qualität und kann daher vielseitig eingesetzt werden – von weitspannenden Tragkonstruktionen bis hin zu Hochhäusern. Die Verwendung von ökologisch unbedenklichen Baustoffen ist ein zentrales Element für die lange Lebensdauer der Gebäude. Auch wenn die Holzgebäude nach vielen Jahrzehnten wieder abgebaut werden, wird es keinen unbrauchbaren Schutt geben, sondern wiederverwendbares, recycelbares Material. Holz überzeugt nicht nur durch seinen ökologischen Fußabdruck, der natürliche Baustoff besitzt auch ein unerschöpfliches Gestaltungspotenzial.

Mehr erfahren über die Kompetenzen von Würth im Holzbau sowie im Baustellenprojektmanagement

Quellen und weitere Informationen

Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema Holzbau

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert