Geschätzte Lesedauer: 7 Minuten
Komplexe Dachformen erhöhen den Aufwand bei Planung und Verlegung. Gerade bei Wiederkehren, Kehlen, Graten oder Durchdringungen kommt es auf ein Unterdach an, das passgenau vorbereitet ist und sich auf der Baustelle effizient verarbeiten lässt. Genau hier setzen vorkonfektionierte Schalungsbahnen an. Sie werden auf Basis der konkreten Dachgeometrie vorbereitet und erleichtern dadurch die Verlegung direkt am Dach. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und unterstützt eine saubere Ausführung.
Passgenau vorbereitet für komplexe Dächer




Wie sich vorkonfektionierte Schalungsbahnen in der Praxis verlegen lassen, zeigt ein aktuelles Projekt unseres Kunden Zimmerei Speiser mit Holzmassiv-Aufstockung und Satteldach mit Wiederkehr.
Die Grundlage für die Vorkonfektionierung ist eine digitale Planung der Dachgeometrie. Diese Daten werden an das WÜDESTO Service Center oder an die persönliche Würth Verkaufsberaterin bzw. den persönlichen Würth Verkaufsberater im Außendienst übermittelt. Auf dieser Basis wird die Schalungsbahn so vorbereitet, dass sie auf der Baustelle passgenau aufgelegt und entfaltet werden kann.
An heißen Tagen gleicht die Arbeit am Dach fast einem Spitzensport. Mit den vorkonfektionierten Schalungsbahnen können wir die Verlegezeit am Dach verringern.
Sebastian Dockner, Techniker Zimmerei Speiser

Weitere Vorteile: Die Verlegung wird planbarer, das Dach schneller wetterfest und der Zeitaufwand auf der Baustelle geringer. Besonders beim erhöht regensicheren Unterdach wesentlich: Fehlstellen darf es hier nicht geben, und auch die Nähte müssen dicht sein. Die vorkonfektionierte Lösung schafft dafür eine sichere Grundlage in der Ausführung.
Schneller verlegt, besser orientiert
Vorkonfektionierte Schalungsbahnen kommen gefaltet auf die Baustelle und können anhand des Entfaltmusters Schritt für Schritt aufgelegt werden. Zusätzliche Markierungen auf der Bahn, etwa für Sparrenverläufe, erleichtern die Orientierung bei der weiteren Verarbeitung.
So lässt sich die Verlegung strukturierter umsetzen – besonders dort, wo auf der Baustelle wenig Zeit für Improvisation bleibt.
Wenn die Sparren auf der Bahn bereits markiert sind, weiß man sofort, wo weitergearbeitet werden muss. Das hilft bei der Konterlattung und macht die Verlegung insgesamt einfacher.
Sebastian Dockner, Techniker Zimmerei Speiser
Saubere Anschlüsse, mehr Sicherheit am Dach
Bei einem erhöht regensicheren Unterdach ist eine dichte Ausführung besonders wichtig. Fehlstellen, undichte Nähte oder unsaubere Anschlüsse sind in diesem Bereich keine Kleinigkeit. Eine vorkonfektionierte Lösung bringt hier ein Plus an Sicherheit, weil die Bahn auf die Dachgeometrie abgestimmt vorbereitet wird und Auslässe bereits werkseitig berücksichtigt werden. Das reduziert den Anpassungsaufwand auf der Baustelle und senkt das Risiko von Fehlstellen.
Als robuste Schalungsbahn für das erhöht regensichere Unterdach ist die WÜTOP® THERMO ERS ausgelegt. Für Anschlüsse an Durchdringungen wie Kamine kommt das WÜTOP® THERMO Quellschweißmittel zum Einsatz. Damit lassen sich Anschlussbereiche sauber ausbilden und fachgerecht verschweißen.






Die ÖNORM B 4119:2026 ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen bei belüfteten Dächern. Gerade beim erhöht regensicheren Unterdach zeigt sich, wie wichtig eine Lösung ist, bei der Bahn, Details und Anschlüsse sauber aufeinander abgestimmt sind – auch deshalb, weil damit nicht nur hohe Anforderungen bei Schlagregen erfüllt, sondern auch Hagel-Folgeschäden gemindert werden können.
Christian Weißensteiner, Produktexperte Würth Österreich
Wenn längere Offenzeit oder extreme Witterung besondere Anforderungen stellen

Nicht jedes Projekt stellt dieselben Anforderungen. Wenn zwischen Verlegung der Schalungsbahnen und der endgültigen Dacheindeckung längere Zeit vergeht oder extreme Witterungsbedingungen zu erwarten sind, braucht es eine entsprechend robustere Lösung.
Für solche Fälle steht mit der STAMISOL EXTREME PACK 500 eine außerordentlich robuste Schalungsbahn zur Verfügung, etwa für Anwendungen im Hochgebirge.
Wenn zwischen Verlegung der Schalungsbahn und Dacheindeckung mehr Zeit vergeht oder das Dach besonders starker Witterung ausgesetzt ist, braucht es eine entsprechend robuste Lösung. Genau dafür ist die STAMISOL EXTREME PACK 500 gedacht.
Christian Weißensteiner, Produktexperte Würth Österreich
Ein Blick auf die Verlegung vorkonfektionierter Schalungsbahnen in der Praxis
Jetzt ins Video schauen und gemeinsam mit Würth hinter die Kulissen blicken: Das Video zum Beitrag zeigt, wie vorkonfektionierte Schalungsbahnen auf der Baustelle zum Einsatz kommen.
Unser besonderer Dank gilt der Zimmerei Speiser für das Vertrauen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Möglichkeit, bei diesem Projekt einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Haben Sie Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung?
Haben Sie Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Dann wenden Sie sich gerne an unser Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst, an den nächsten Würth Shop oder an die Spezialist:innen des WÜDESTO Service Centers.
Außerdem steht unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne!
Projekte unserer Kunden, die Sie auch interessieren könnten

Wie eine spektakuläre Rampe entsteht


Einblicke in Brandschutz und Dübeltechnik