6 Produkte, mit denen Sie Ihren Betrieb sicher sichern

Wichtige Informationen
5/5 - (2 Bewertungen)

Absperren, sichern, leiten, entsorgen

Sicherheit am Arbeitsplatz ist das Um und auf in einem verantwortungsbewussten Betrieb. Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Mitarbeitenden, sondern auch um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Optimierung von Arbeitsabläufen. Diese Optimierungen führen zusätzlich zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und helfen, die Produktivität sowie die Leistung der Mitarbeitenden auf einem optimalen Niveau zu halten. Die Sicherheitsausstattung eines Unternehmens trägt möglicherweise nicht immer eindeutig, aber dennoch bedeutend zur Mitarbeiterzufriedenheit bei, was wiederum die Mitarbeiterbindung stärkt und die Fluktuationsrate verringern kann. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Elemente des Arbeitsschutzes in Betrieben vorgestellt.

Absperrpfosten

Absperrpfosten markieren und sichern innerbetriebliche Verkehrswege und dienen als Leitsysteme für Personen. Sie lenken nicht nur den Verkehr, sondern sichern spezifische Bereiche ab bzw. machen sie unzugänglich. Dadurch wird das Risiko von potenziellen Gefahren und Unfällen minimiert.

Absperrpfosten
Um sicher auf innerbetrieblichen Verkehrswegen unterwegs zu sein, empfiehlt sich der Einsatz gut sichtbarer Absperrpfosten.

Es gibt unterschiedliche Ausführungen und Modelle, die den individuellen Anforderungen verschiedenster Einsatzbereiche gerecht werden. Im Innenbereich sind beispielsweise Absperrpfosten mit einem Aluminiumrohr am besten geeignet. Zu den gängigsten Modellen zählen Gurtpfosten, die sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet sind.

Trenn und Absperrgitter

Gitterlösungen sind zukunftsorientierte Sicherheitsmaßnahmen für Logistik, automatisierte Lager und Baustellen.

Lagerboxen dienen beispielsweise als Einbruchsschutz in Lagerhallen oder auf Baustellen. Je nach Einsatzort in- oder outdoor unterscheiden sie sich im Material: Pulverbeschichteten Varianten sind beispielsweise für Innenräume und feuerverzinkten Ausführungen für den Außenbereich geeignet.

Absperrgitter werden verwendet, um spezifische Bereiche abzugrenzen, insbesondere in automatisierten Lagern, in denen Roboter oder Förderbänder in Betrieb sind, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Zusätzlich dienen Sturzschutzsysteme für eine sicherere Arbeitsumgebung in Lagerzentren.

Poller und Sperrpfosten

Poller

Poller und Sperrpfosten dienen als Alternative zu klassischen Schranken oder Wegsperren und helfen, die Zufahrten und Wege sowohl zu privaten als auch öffentlichen Geländen zu regeln.

Auch bei diesem Produktbereich gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen in verschiedenen Größen und Farben.

Als Parkplatzabsicherung können beispielsweise Absperrbügel eingesetzt werden. Diese kennzeichnen Bereiche, in denen z.B. Kunden und Mitarbeitende parken dürfen.

Rammschutzbügel

Rammschutzbügel werden zur Kennzeichnung und Abtrennung von bestimmten Bereichen, Maschinen, Geräten und Installationen eingesetzt. Sie haben somit folgende Funktionen:

  • Unfallschutz: Rammschutzbügel trennen bestimmte Arbeitsbereiche und kennzeichnen Hindernisse. Zusätzlich können Verkehrswege damit markiert werden, um Unfälle zu vermeiden.
  • Aufprall oder Einsturzschutz:  Im Fall einer Kollision minimiert der Rammschutzbügel die Kraft des Aufpralls. Dadurch kann die Betriebseinrichtung besser geschützt werden.
  • In weiterer Folge Kostenersparnis: Rammschutzbügel ermöglichen eine Kostenersparnis, da sie Schäden an Gegenständen bei Zusammenstößen minimieren und somit hohe Reparaturkosten vermieden werden können.

Kantenschutz

Der Kantenschutz schützt Mitarbeiter vor Verletzungen und Geräte vor Beschädigungen, kennzeichnet Gefahrenbereiche und wird oft in rot-weiß oder schwarz-gelb gestreift angeboten. Er ist besonders häufig in Lager- und Logistikbereichen im Einsatz, wo er spitze Ecken abdeckt.

Wertstoffsammler

Die Verwendung von Wertstoffsammlern ermöglicht es Unternehmen nicht nur, Abfälle zu trennen und zu recyceln, sondern in weiterer Folge auch ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Die Wertstoffsammler sind vielseitig einsetzbar und für verschiedene Arten von Abfällen sowie in unterschiedlichen Trennsystemen verfügbar.

Die vorgestellten Sicherheitsausstattungen spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Betriebssicherheit, der Minimierung von Arbeitsumfällen und der Verringerung der Umweltbelastung. Unsere Betriebseinrichtungsspezialisten beraten Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Sicherheitsausstattung. Entdecken Sie das vollständige Produktsortiment und vereinbaren Sie hier einen kostenlosen Beratungstermin.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert