Fahrzeugreinigung mit dem Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT

Fahrzeugreinigung mit System: Produkte, die in der Praxis überzeugen

5/5 - (1 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 9 Minuten

Wer Fahrzeuge professionell reinigt, braucht mehr als nur Wasser und Schwamm. Ob in Werkstätten, Autohäusern, Fuhrparks oder bei der Fahrzeugaufbereitung: gefragt sind Produkte, die schnell wirken, Materialien schonen und zuverlässige Ergebnisse liefern.

Strukturiert zum perfekten Ergebnis

In diesem praxisnahen Beitrag erfahren Sie, wie Würth Produkte gezielt für die Innenraum- und Felgenreinigung eingesetzt werden können. Schritt für Schritt zeigen wir Ihnen, welche Produktkombinationen sich bewähren und wie sich mit wenigen Handgriffen professionelle Reinigungsergebnisse erzielen lassen.

Innenraumreinigung: Gründlich bis in die Tiefe

Bei der Innenraumreinigung geht es nicht nur um den guten ersten Eindruck, sondern auch um Hygiene und langfristige Werterhaltung. So können Sie selbst tiefsitzende Verschmutzungen aus Polsterbezügen entfernen:

Vorbereitung

Im Sprühextraktionsgerät SEG 10 Compact kommt ausschließlich Wasser zum Einsatz. Der Universalreiniger R1 wird im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und separat auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen.

Kofferraumboden reinigen

Zunächst entfernt die Druckluftreinigungspistole Top Gun groben Schmutz, wobei ausschließlich Druckluft verwendet wird. Danach manuell auf „Reinigungszufuhr“ umstellen und die Fläche mit dem verdünnten R1-Reiniger benetzen, der in die Top Gun eingefüllt wurde. Die darauffolgende Tiefenreinigung erfolgt mit dem Sprühextraktionsgerät und dem großen Teppichaufsatz. Zum Abschluss beseitigt die Top Gun mithilfe reiner Luft verbleibende Feuchtigkeit und gelöste Rückstände.

Flecken auf der Sitzpolsterung behandeln

Der verdünnte R1-Reiniger wird mit der Top Gun gezielt auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Ein Mikrofasertuch nimmt den gelösten Schmutz direkt auf, sodass sich keine Partikel im Innenraum verteilen. Im letzten Schritt spült das Sprühextraktionsgerät mit klarem Wasser alle Reinigungsrückstände sorgfältig aus dem Polster.

Schnelle Reinigung des Fahrersitzes

Für kurze Trocknungszeiten wird der R1-Reiniger mit der Pumpsprühflasche Perfect Foam aufgeschäumt und nur oberflächlich aufgetragen. Durch das anschließende Absaugen mit dem Sprühextraktionsgerät bleibt kaum Restfeuchtigkeit im Polster zurück und der Sitz ist rasch wieder nutzbar.

Produkte im Überblick

Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT

  • Ideal für Polster-, Teppich- und Fahrzeuginnenraum-Reinigung
  • Geringe Restfeuchtigkeit sorgt für schnelles Trocknen
  • Kompakte Bauweise für leichten Transport

Universalreiniger R1

  • Für Außen- und Innenreinigung von Kraftfahrzeugen
  • Kraftvolle Reinigung auch bei kurzer Einwirkzeit
  • Mild und schonend für Anwendende und Materialien
  • Angenehmer Duft

Druckluftreinigungspistole TOP Gun

  • Reinigung mit reiner Druckluft oder mit Reinigungsmittel
  • Feine Mikrozersträubung durch rotierenden Wirbeleffekt
  • Betriebssicher, zuverlässig und störungsfrei

Felgenreinigung und -pflege in Premium-Qualität

Saubere Felgen sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch Ausdruck professioneller Fahrzeugpflege. In wenigen praxisnahen Schritten zeigen wir Ihnen, wie selbst hartnäckiger Bremsstaub und Straßenschmutz mit einem klaren Ablauf und den passenden Produkten effektiv entfernt werden können:

Vorbereitung

Zuerst werden die Felgen gründlich mit Wasser benetzt. Wichtig ist dabei, dass die Produkte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erhitzten Oberflächen zum Einsatz kommen. Für ein optimales Ergebnis sind zwei Reinigungsgänge empfehlenswert.

Säurefreie Reinigung mit Felgenreiniger Premium

Der säurefreie, leistungsstarke Felgenreiniger Premium ist sowohl in der praktischen Aerosoldose als auch im Kanister erhältlich. Die Aerosoldose eignet sich ideal für die direkte Anwendung, auch über Kopf. Ein rot-violetter Farbindikator zeigt zuverlässig an, wann der gelöste Schmutz abgespült werden kann.

Tipp: Easy-to-Clean-Effekt: Ein schützender Film auf der Felge reduziert die Anhaftung von Bremsstaub und erleichtert die Reinigung deutlich!
Und die säurefreie Wirkstoffkonzentration schont Felgenoberflächen und alle empfindlichen Metallteile
.

Alternativ lässt sich der Reiniger aus dem Kanister im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen und mit der Pumpsprühflasche Perfect Foam auftragen. Diese Methode ist besonders ergiebig und sorgt für eine gute Schaumbildung.

Alufelgenreiniger – die schnelle Alternative bei starken Verschmutzungen

Bei besonders hartnäckigem Schmutz empfiehlt sich der Einsatz des Alufelgenreinigers. Die säurebasierte Formel wirkt sofort und muss nach dem Auftragen gründlich mit Wasser abgespült werden. Aufgrund seiner intensiven Reinigungswirkung sollte der Reiniger gezielt und mit Bedacht eingesetzt werden.

Nachbearbeitung mit Bürsten

Falls nach der Reinigung noch Rückstände sichtbar sind, lassen sie sich mithilfe einer Felgen- oder Handbürste schonend entfernen. Die weichen, schräg angeordneten Borsten reinigen gründlich, ohne Lack oder Oberfläche zu beschädigen.

Pflegefinish mit Reifenschaum

Zum Abschluss wird der Reifenschaum auf die Reifenflanken aufgetragen. Er entfaltet seine Wirkung selbstständig, verleiht seidenmatten Glanz und schützt den Gummi über mehrere Wochen hinweg. Besonders empfehlenswert ist die Anwendung vor der Reifeneinlagerung oder bei Ausstellungsfahrzeugen.

Produkte im Überblick

Felgenreiniger Premium

  • Säurefreier Reiniger für Stahl- und Leichtmetallfelgen
  • Wirkindikation bei Verschmutzungen durch Farbwechsel
  • Keine Kontaktkorrosion bei verzinkten oder beschichteten Teilen
  • Bildet einen schützenden Film auf der Felge

Alufelgenreiniger

  • Löst starke Verschmutzungen auf (Alu-) Felgen
  • Säurebasierter Reiniger mit sofortiger Wirkung

Felgenbürste & Handbürste

  • Schräg angeordnete Borsten zur effektiven Reinigung
  • Gespaltene Haarspitzen zur besseren Wasseraufnahme
  • Weiche, lackschonende Borsten

Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema Fahrzeugpflege

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert