Kleine Tischlerei, großer Erfolg: Wie ein Einmannbetrieb von WÜDESTO profitiert

5/5 - (2 Bewertungen)

Me, myself and I: Egal, was es in Joe Bilgeris Tischlerei zu erledigen gibt, er ist stets der Mann der Stunde. Denn der 57-jährige Vorarlberger Tischler ist als Einmannbetrieb für sämtliche Aufgaben ganz alleine zuständig: Von der Kundengewinnung über die Planung bis hin zur Fertigstellung von Küchen, Kleiderschränken und Wohnzimmereinrichtungen. Wie er es mit Hilfe von WÜDESTO schafft, zahlreiche gewinnbringende Projekte umzusetzen und sich gegen bedeutend größere Konkurrenten am Markt durchzusetzen, verrät er in diesem Beitrag.

Für Joe Bilgeri sind seine Selbständigkeit als Kleinstunternehmer und die Abwicklung großer Tischlereiaufträge kein Widerspruch. Er hat über Jahrzehnte beobachtet, wie sich die Anforderungen an Tischlereien geändert haben und der Markt von globalen Billig-Anbietern überschwemmt wurde. Dadurch hat er auch seine Arbeitsweise geändert.

Joe Bilgeri ist es gelungen, alte Handwerkstradition in die moderne, digitalisierte Gegenwart zu überführen und sich damit zu behaupten.

Viele große Aufträge beginnen in seiner 40 Quadratmeter kleinen Werkstatt in Rankweil, in der weder teure, große Maschinen noch andere Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Auf dem Weg zur Kundschaft hat Joe Bilgeri jedoch das Wichtigste immer dabei: seinen gut ausgestatteten Montagebus und den Online-Fertigteile-Konfigurator WÜDESTO, in den er über Tablet, PC und Notebook jederzeit einsteigen und Projekte nach Kundenwunsch schnell und kostengünstig planen kann.

Joe Bilgeri hat mit der Online-Plattform Wüdesto Zugriff auf eine breite Auswahl an Fertigteilen, die ihn in der Umsetzung der Kundenwünsche unterstützen. So wäre es für ihn undenkbar, Korpen und Fronten selbst zuzuschneiden oder Massivholzladen selbst auszuhobeln. Zinken, Zusammenbauen und Lackieren ist zeit- und kostenintensiv und würde ihn als Einmannbetrieb vor nicht bewältigbare Herausforderungen stellen, da ihm weder die personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, noch könnte er die gewünschte hohe Qualität anbieten.

Daher setzt Joe Bilgeri auf die Vorteile des Wüdesto Konfigurators, der ihm 365 Tage online zur Verfügung steht und in dem er millimetergenau ab Losgröße 1 seine gewünschten Fertigteile konfigurieren kann. Das geht einfach und schnell und bietet zudem den großen Vorteil, stets über die Kosten der Produkte Bescheid zu wissen. Auf Knopfdruck ist der Preis der konfigurierten Fertigtele abrufbar, mit dem Joe Bilgeri Angebote für seine Kundschaft – direkt vor Ort im Kundengespräch – kalkulieren kann.

So einfach ist es, mit dem Würth Möbelkonfigurator Projekte zu planen:

Alle Produkte, die im Konfigurator zur Verfügung stehen, bieten höchste Qualität. Ausschließlich qualifizierte Betriebe, die sich auf die Produktion von Fertigteilen spezialisiert haben, liefern die gewünschten Fertigteile. Tischlermeister Joe Bilgeri, konzentriert sich daher auf eine kundengerechte Planung und den Verkauf der Möbel. Die Produktion der Fertigteile überlässt er anderen, da er sich darauf verlassen kann, maßgeschneiderte Produkte zu erhalten. Bleibt ihm nur noch, die Montage zu planen, je nach gewünschtem Liefertermin.

Neu

Die Produkte im Wüdesto Konfigurator sind stets am Puls der Zeit und werden laufend ergänzt, damit tatsächlich jeder Kundenwunsch erfüllt werden kann. Neuzugänge im Sortiment sind beispielsweise die robusten und eleganten Fenix Fronten oder die Egger Dekorkollektion mit ihren erdigen Farben. Besonders die enorme Vielfalt an Holzarten und Massivholzladen-Typen (z.B. Räuchereiche oder Eiche Old Style in gebürstet) sticht ins Auge.

Klassisch

Aber auch das klassische Tischlerportfolio wird bedient: lose oder fix fertig zusammengebaute Korpen, viele verschiedene Fronten-Modelle und Massivholzladen stehen zur Auswahl.

Extras

Ebenso verfügbar sind Grass Metall-Fertigzargen und Dekorladen sowie ergänzende Zusatz-Produkte wie Insektenschutz, Innenbeschattung und raumhohe Alu-Schiebetüren.

GRASS Metall-Fertigzangen
Joe Bilgeri, Tischler aus Vorarlberg

Diese Projekte hat Joe Bilgeri erfolgreich mit WÜDESTO umgesetzt:

Hier bleiben keine Fragen offen

Joe Bilgeri ist ein routinierter Anwender seines Lieblingstools Wüdesto. Sollten dennoch Fragen auftauchen oder Sonderwünsche zu bearbeiten sein, vertraut er auf die Beratung durch Mitarbeitende des Wüdesto Service Centers. Zudem sind Wüdesto Möbelspezialist:innen in ganz Österreich unterwegs, die weiterhelfen. Auch die Würth Verkaufsberater nehmen sich der Anliegen von WÜDESTO Anwendern an.

Wir haben Ihr Interesse am WÜDESTO Möbel-Konfigurator geweckt? Registrieren Sie sich gleich heute noch: Wüdesto: Ihre Online Werkstatt für individuelle Möbelelemente

Weiterführende Informationen finden Sie auch in diesem Beitrag: Planen & umsetzen: So werden Tischler mit Wüdesto zum Meister der Küche

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert