Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Mode spielt in unserer Gesellschaft eine immer bedeutendere Rolle. Schon die Kleinsten grübeln, welches T-Shirt und welche Jeans sie wohl am besten in den Kindergarten oder in die Schule anziehen sollen. Das Interesse an Mode nimmt mit dem Alter zu.

Spätestens in der Pubertät und beim Einstieg ins Berufsleben erkennen viele, welche Bedeutung und Wirkung ein gepflegtes Äußeres hat. Das gilt bestimmt nicht nur für Bürohengste. Seien wir mal ehrlich, wer möchte denn nicht ansehnlich außer Haus gehen und am Arbeitsplatz eine gute Figur machen?
.
Modische Arbeitskleidung vs. Schutzausrüstung
Eines vorweg, Sicherheit geht immer vor! Wenn Sie Tätigkeiten ausführen, die bestimmte Gefahren mit sich bringen, zählt, was am besten schützt.

Oftmals als PSA abgekürzt, ist die Persönliche Schutzausrüstung laut Definition der Arbeitsinspektion jene Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, von Arbeitnehmern benutzt oder getragen zu werden, um sich gegen eine Gefahr für ihre Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit zu schützen, sowie jede mit demselben Ziel verwendete Zusatzausrüstung. Sie als Arbeitnehmer sind verpflichtet, die auf Kosten des Arbeitsgebers zur Verfügung gestellte PSA zu benutzen. Dazu zählen bspw. Schweisserbrillen, Chemikalienhandschuhe, Atem– oder Gehörschutz, Handschuhe und/oder auch Fallschutz.
Tipps, wie sich Sicherheit und modische Arbeitskleidung vereinbaren lassen
1. Kombinieren Sie „Fashion und Function“
Ja, funktionelle Kleidung ist modisch! Sie brauchen keine Kompromisse einzugehen. Von Stretch X bis zu den Nature Line Premiumprodukten erhalten Sie unterschiedliche Qualitäten und Designs. Sie haben die Wahl!

2. Das richtige Material für mehr Tragekomfort
Akzeptieren Sie keinerlei Einschränkungen, weder in Ihrer Bewegungsfreiheit noch in Ihrem Aussehen. Es ist wichtig, dass Sie sich wohl fühlen: Kleidung aus pflegeleichtem, elastischem Material sorgt für einen hohen Tragekomfort. Aus der Linie Stretch X sind z.B. Bermudas, Arbeitshosen, Jacken und Poloshirts erhältlich, die Ihnen die notwendige Bewegungsfreiheit geben.
Wenn sie größtenteils im Freien arbeiten, dann kennen Sie die Launen des Wetters nur allzu gut. Die robustere und abriebfestere Nature Line sorgt für höchsten Tragekomfort bei mittleren bis kälteren Temperaturen und Wind. Speziell das Poloshirt dieser Linie sorgt für besten UV Schutz und trocknet schnell, für ein perfektes Körperklima.
3. Mode beginnt am Kopf

Die Farbe Ihres Helmes können Sie sich nicht aussuchen? Macht nichts. Mit trendigen Mützen setzen Sie ebenso ein modisches Statement wie mit der Wahl Ihrer Schutzbrille. Sofern Sie eine Brille mit entsprechendem Lichtschutzfaktor wählen werden Sie damit schon am Weg zur Arbeit ein „Hingucker“ sein.
.
4. Zeigen Sie Mut zur Farbe, auch beim Blaumann
Der Blaumann ist der Inbegriff von Arbeitsbekleidung schlechthin und hat eine lange Tradition. Dieser Overall wurde ursprünglich von Monteuren getragen und gab es lange Zeit ausschließlich in der Farbe Blau. Das kommt daher, dass es früher eine strenge Kleiderordnung gab. Mischfarben wie Grün, Goldgelb und Scharlachrot waren dem Adel vorbehalten und zudem sehr teuer. Schwarz trugen Priester. Blau gilt bis heute als die Farbe des Alltags, Blaumann und Bluejeans sind dafür die besten Beispiele. Zudem war vor der Industrialisierung das Färben von Stoffen keine Frage des Geschmacks sondern des Preises. Im Falle der Arbeitskleidung bediente man sich deshalb des bekannten pflanzlichen Farbstoffs Indigoblau.

5. Multitalent oder doch lieber Klassiker?
Egal ob Sie nach einem kleidungstechnischen Multitalent oder einem Klassiker suchen, greifen Sie am besten zu Kleidungsstücken die sich gut kombinieren lassen und die Sie immer wieder gerne tragen. Privat haben Sie doch auch ein Lieblingskleidungsstück, oder?


6. Überzeugen Sie mit Haltung!
Gerade, wenn Sie viel auf den Beinen sind, sollten Sie auf gutes Schuhwerk achten, das die Gesundheit Ihrer Füße nicht beeinträchtigt und für einen guten Halt sorgt. Viele Haltungsschäden und Erkrankungen an der Wirbelsäule gehen von den Füßen aus. Moderne Sicherheitsschuhe erfüllen orthopädische und ergonomische Aspekte, wobei der Sohle eine bedeutende Rolle zukommt. Die patentierte Air Tubeless Technologie verringert 55 Prozent der Stoßlasten und 30 Prozent des Drucks auf den Fuß. Das wiederum verringert Fußschmerzen und schont die Gelenke.
Lust auf mehr? Im aktuellen Workwear-Katalog finden Sie alles rund ums Thema Arbeitskleidung. Auch in den Würth Shops können Sie die Kleidungsstücke genau unter die Lupe nehmen und probieren.
Arbeitskleidung geht immer auch in stylish. Sofern sie gut gepflegt wird. Dann kann man das Beste für lange Zeit aus modischer Arbeitskleidung herausholen.