Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
Was haben ein Einplatzregal, ein Doppelregal und ein Kragarmregal gemeinsam? Abgesehen davon, dass es sich um verschiedene Arten von Regalanlagen handelt, müssen alle eine regelmäßige Inspektion durchlaufen. Im Laufe der Zeit ist es normal, dass Lagerregale beschädigt werden, die Vorschriften angepasst oder schlichtweg die Größe von Paletten geändert wird. Ist die Regalanlage auf solche Veränderungen nicht entsprechend angepasst, kann dies Sicherheitsmängel darstellen, die schwerwiegende Folgen haben können und demnach unbedingt zu vermeiden sind. Eine Inspektion dient also vor allem dem Sicherheitsschutz.

Zusätzliche Gründe, warum eine solche Inspektion wichtig ist, wer diese durchführen kann und weitere Fragen hat Michael Harrer – Gruppenleiter Servicetechniker Fahrzeugeinrichtung von Würth Österreich – im Interview aufgeklärt.
Warum ist eine Inspektion nötig, was wird überprüft und worauf wird geachtet?
Die Überprüfung erfolgt im Rahmen des Arbeitnehmerschutzgesetzes zur Gefährdungsbeurteilung. Es wird darauf geachtet, die Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und eine Unfallprävention zu leisten. Überprüft werden alle ortsfesten und verfahrbaren Regalsysteme, die Standfestigkeit des Regals und das Ladegut. Auch das Lagerzubehör wird überprüft, dazu gehören zum Beispiel der Ständerschutz, die Gitterrückwände und die Fachböden.
Worauf muss man achten, bevor das Regal inspiziert wird und wie kann man sich auf solch eine Inspektion vorbereiten?
Zur Vorbereitung sollte der/die Lagersicherheitsbeauftragte alle Regaleinrichtungen zugänglich machen und die Bedienungs- und Wartungsanleitungen bereitstellen. Bei höheren Lagerregalsystemen empfiehlt es sich zudem, ein Hubgerät zur Kontrolle bereitzustellen.
Wie oft muss ein Lagerregal inspiziert werden und wie läuft eine Inspektion ab?
Im Abstand von zwölf Monaten wird eine Inspektion durch eine fachkundige Person durchgeführt. Überprüft werden alle sicherheitsrelevanten Positionen in den Lagersystemen. Dazu gehören beispielsweise Schäden durch Stoßeinwirkung, Lotabweichungen und der Zustand der Träger aber auch Bauteile, Belastungshinweise, Zustand und Tragfähigkeit der Fußplatten und Ladeeinheiten sowie Stabilität und Maße der Paletten.
Wer kann eine Inspektion durchführen?
Grundsätzlich sind Sichtkontrollen durch die/den Lager- oder Sicherheitsbeauftragte:n im Betrieb wöchentlich oder in anderen regelmäßigen Abständen durchzuführen. Für die Regalinspektion, die alle zwölf Monate stattfindet, ist eine spezielle Ausbildung gemäß EN15635 notwendig. Bei dieser alljährigen Inspektion wird ein detaillierter Prüfbericht erstellt und alles dokumentiert. Entstehen Schäden am Regal, sind diese jedoch immer sofort zu melden und auch durch eine:n Sachkundige:n zu überprüfen.
Wie wird man Regalinspekteur:in?
Bei zertifizierten Schulungsunternehmen wie Sachverständigenbüros oder Ingenieurbüros kann man sich zum/zur Regalinspekteur:in ausbilden lassen. Ein sehr gutes technisches Verständnis und Fachwissen sind dafür eine Grundvoraussetzung.
Was kann im „Worst-Case“-Szenario passieren, wenn das Regal die Inspektion nicht besteht?
Erfüllt ein Lagerregal nicht alle Anforderungen, muss das betroffene Regalsystem gesperrt werden. Für den weiteren Betrieb bedeutet das, dass es bis zur einwandfreien Instandsetzung nicht weiter genutzt werden darf. Dadurch entstehen im schlimmsten Fall Platzprobleme bei der Lagerung von Gütern und zusätzliche Kosten für die entsprechende Reparatur beziehungsweise Erneuerung des Systems.
Welche Vorteile bietet Würth rund ums Thema Regalinspektion?
Würth ist auf diesem Gebiet Komplettanbieter. Das bedeutet, Kund:innen bekommen alles aus einer Hand: Kauf und Neuinstallation sowie Ersatzteile und Zubehör, aber auch die jährliche Überprüfung der Lagerregale kann von uns durchgeführt werden. Zusätzlich erhalten unsere Kund:innen Unterstützung und Support durch die Hersteller.
Weitere Informationen zu diesen Angeboten finden Sie hier.