Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
Zweimal im Jahr ist es so weit: Die Reifen müssen gewechselt werden, um das Fahrzeug an die kommenden Wetterbedingungen anzupassen. Neben dem Wetter können aber auch kleinere Beschädigungen an Reifen oder Felgen das Fahrverhalten des Fahrzeuges negativ beeinflussen und die Fahrsicherheit erheblich verringern. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Räder regelmäßig vom Fachpersonal kontrollieren und wuchten zu lassen. Was Sie alles für das Räderwuchten brauchen und welches Zentriermittel das Richtige ist, erfahren Sie in diesem Artikel.
Die Aufgabe der Radwuchtmaschine
Bei einem Reifentausch ist ein erfolgreicher Wuchtvorgang unumgänglich. Die Felgen/Reifen-Kombination kann mit einer geeigneten, kalibrierten Wuchtmaschine und den passenden Wuchtgewichten gewuchtet werden. Standardmäßig wird dynamisch gewuchtet. Nur sehr wenige Wuchtmaschinen am Markt können eine statische und gleichzeitig dynamische Unwucht messen. Mit diesem Verfahren ist ein perfektes Ergebnis mit zusätzlicher Ersparnis an Wuchtgewichten möglich.
In der Radwuchtmaschine wird die Rollbewegung des Rades analysiert und die Unwucht grammgenau berechnet. Anhand des Messergebnisses der Maschine weiß das Fachpersonal nun, wo gegebenenfalls eine Unwucht am Rad besteht und wie diese zu korrigieren ist. Für das perfekte Wuchtergebnis bietet Würth eine große Auswahl an verschiedenen Radwuchtmaschinen, Spann- und Zentriermittel, die auf Ihren Bedarf und Ihre zu servierenden Fahrzeuge angepasst werden.
Alle Produkte finden Sie hier.
Wofür braucht man Spann- und Zentriermittel?
Die Relevanz von Spann- und Zentriermitteln wird teilweise unterschätzt. Diese Produkte stellen die Verbindung zwischen dem Rad und der Maschine her und ermöglichen das Aufspannen und Zentrieren des Rades auf die Maschine. Sie müssen individuell für die Art und Größe des Rades ausgewählt werden. Das bedeutet, ein Rad eines Kleinwagens benötigt eine andere Adaption als das eines Transporters oder eines SUV. Demnach sind Spann- und Zentriermittel essenziell für die Verwendung einer Radwuchtmaschine.
Wie oft sollten Sie das Räderwuchten anbieten?
Im Allgemeinen wird empfohlen, eine Kontrolle bei jedem Reifen- und Radwechsel anzubieten, also zweimal jährlich. Da eine Unwucht aber jederzeit entstehen kann, ist es empfehlenswert, wenn Sie das ganze Jahr darauf vorbereitet sind.
Details zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage und in unserem aktuellen Katalog über die Werkstattausrüstung.