Warum gutes Werkzeug seinen Preis hat (3)

5/5 - (4 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 Minuten

Wir haben Ihnen bereits in Teil 1 und Teil 2 unserer Werkzeug-Serie dargelegt, dass u.a. Forschung & Entwicklung, Material, Verarbeitung, Ergonomie und Beratung Qualitätsmerkmale für Werkzeug sind. In diesem Beitrag lesen Sie, warum Design & Spezialwerkzeuge ebenfalls von Bedeutung sind.

Design

Schöne Dinge spielen in vielen Bereichen unseres Lebens eine bedeutende Rolle. Warum dann nicht auch Werkzeug wählen, das optisch einen guten Eindruck hinterlässt? Schauen Sie einmal bewusst auf die Kennzeichnung „Red Dot Award“, mit der manches Werkzeug versehen ist. Das bedeutet, dass das Werkzeug eine Design Auszeichnung erhalten hat.

Red Dot Award

staubgeschützte Ratsche
Stylisch und ergonimisch perfektioniert: Die staubgeschützte Rastsche.

Ein Beispiel: Das Design der staubgeschützten Umschaltknarre wurde so konzipiert, dass der Umschalthebel tiefliegend geschützt ist. Daher ist die Knarre äußerst langlebig und hält sehr hohen Drehmomenten stand. Die optimierte Materialwahl des Handgriffs gewährleistet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Stoffe. Eine edle Mattverchromung des Schafts verleiht der Knarre eine hochwertige Anmutung.

Testen

Ob ein Werkzeug Ihren Ansprüchen genügt und gut in der Hand liegt können Sie nur dann in Erfahrung bringen, wenn Sie es selbst ausprobieren. Nützen Sie die Gelegenheit, Produkte in allen Würth Shops zu testen. Zudem haben Sie bei Events oftmals die Möglichkeit, innovative Neuprodukte bei Produktvorstellungen kennen zu lernen und dabei selbst auf Herz und Nieren zu prüfen.

Spezialwerkzeuge

Handwerker-Profis werden immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Und dann sind Spezialwerkzeuge gefragt! Wir haben hier einige Beispiele zusammengetragen:

Beispiel 1:

Tool Compass: Für Reparaturen an Kraftfahrzeugen sind oftmals Problemlöser gefragt, wenn schwierige Reparaturen am Motor erforderlich sind, z.B. wenn Glühkerzen oder Einspritzdüsen aus Zylinderkopf entfernt werden müssen.

Tool Compass
Finden Sie in wenigen Schritten die geeigneten Motoreinstellwerkzeuge für den von Ihnen gewünschten Fahrzeugtyp.

Beispiel 2:

Bauspengler benötigen spezielle Blechfalzbiege-Geräte zum mobilen Einsatz auf der Baustelle, wenn eine Nacharbeitung z.B. an einem Blechdach erforderlich ist.

Zu diesem Zweck wurde der Blechfalzer entwickelt: Besonders geeignet für farbbeschichtete Stahl-, Zinkbleche, Edelstahl sowie alle gängigen Metalle zum Schließen beider Arbeitsgänge bei doppelten Stehfälzen.

 

 

Beispiel 3:

Entfernungsmesser

Entfernungsmesser sind im Baubereich große Helfer und ermöglichen hochpräzise Messungen von Längen und können für das Berechnen von Flächen herangezogen werden. Die Produktserie WDM bietet für jede Anforderung das passende Gerät.

Das Modell WDM 9-24 ist beispielsweise mit einer integrierten Farbkamera ausgestattet und erlaubt eine digitale Zielerfassung mit bis zu 250 Metern Reichweite – unterstützt durch einen 4-fach Zoom. Die Daten lassen sich bequem und direkt mittels Bluetooth auf das Smartphone oder den PC übertragen.

Preis bzw. Preis-Leistungs-Verhältnis

Sind die genannten Kriterien erfüllt, dann mündet das ganz klar in einem höheren Preis. Billigware aus primitivem Kunststoff, die aus Übersee importiert wurde, bekommen Sie natürlich zu einem weit niedrigeren Preis als Qualitätsprodukte, die all diesen Anforderungen entsprechen.

Was für Hobbyheimwerker, die ihr Werkzeug nur hin und wieder in Verwendung haben, vielleicht ausreichend sein mag, empfiehlt sich für Profis definitiv nicht. In diesem Fall machen Sie vermutlich nur folgende Erfahrung: „Wer günstig kauft, kauft doppelt!“.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert