5/5 - (2 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Damit eine professionelle Fahrzeug-Reinigung gelingt, sind qualitativ hochwertige Reinigungsmittel und Hilfsmittel erforderlich. Mindestens genauso wichtig ist es zu wissen, was bei der Fahrzeug-Reinigung zu berücksichtigen ist. Wir haben die wichtigsten Tipps und Tricks zusammengefasst, mit denen die perfekte Fahrzeug-Reinigung gelingt.

Mehr hilft nicht mehr

Halten Sie bei konzentrierten Reinigern immer die vorgeschriebenen Mischungs- und Verdünnungsempfehlungen ein. So erzielen Sie optimale Reinigungsergebnisse.

Alkalische Reiniger

Alkalische Reiniger

Für organische Verschmutzungen im Außenbereich benutzen Sie alkalische Reiniger. Diese lösen fetthaltigen und öligen Schmutz wie z.B. Ruß und sonstigen Umweltschmutz.

Wenn es heiß ist

Reiniger sollten nie auf heißen Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden. So werden Streifenbildung und matte Oberflächen vermieden.

Nicht antrocknen lassen

Nicht antrocknen lassen

Reiniger-Konzentrate sollten niemals antrocknen. Das Fahrzeug sollte mit viel klarem Wasser gründlich und schnell abgespült werden.

Abwechslung für die Plane

Reinigen Sie blinde und matte Planen ab und zu mit einem sauren Reiniger. So geben Sie Farben den Glanz zurück.

Saure Reiniger

Saure Reiniger

Saure Reiniger werden zur Entfernung von anorganischen Verschmutzungen wie Kalkablagerungen, Kessel- und Urinstein und Metalloxiden (Rost) eingesetzt. Diese werden nicht so hoch verdünnt wie alkalische Reinigungsmittel. Achtung! Saure Reiniger nicht auf säureempfindlichem Material wie Marmor, Kalkstein, eloxierten Flächen oder Emaille anwenden!

Von unten nach oben

Außenreinigung mit Schaumreinigern immer von unten nach oben durchführen. Dies verbessert die Wirkung der Reiniger und bereits behandelte Flächen werden nicht mehrfach gereinigt – das spart Zeit und Geld.

Sensible Felgen

Sensible Felgen

Viele Felgenreiniger enthalten Salzsäure, Flusssäure oder Ammoniumbifluorid. Diese führen zu Oberflächenkorrosion. Deren Einsatz ist auch unter Gesundheits- und Umweltgesichtspunkten problematisch. Stark alkalische Reiniger greifen Alufelgen an. Bremsstaub, hartnäckiger Öl- und Fettschmutz sollten mit speziellen Felgenreinigern entfernt werden. Die vorgeschriebenen Einwirkzeiten sind unbedingt einzuhalten. Der Einsatz von Bürsten wird empfohlen.

Warm ist schneller

Warmes Wasser (max. 60 Grad) unterstützt die Reinigungswirkung bei der Außenreinigung mittels Hochdruckgeräten.

Motorwäsche

Druck runter

Der Motor sollte nicht mit starkem Hochdruckstrahl gereinigt werden. Ausreichend Einwirkzeit einplanen. Eventuell Reinigung mit Bürste vornehmen und gründlich abspülen.

Was sind Tenside?

Tenside sind die Hauptbestandteile aller wässrigen Reiniger. Sie lagern sich an öl- und fetthaltigen Verschmutzungen an, lösen diese ab und schwemmen sie mit Wasser weg. Sie setzen die Grenzflächenspannung des Wassers herab. Es wird dadurch „flüssiger“ und damit reinigungsaktiver.

Wofür Enthärter?

Enthärter schützen z.B. Hochdruckreiniger vor Verkalkungen durch die Wasserhärte. Phosphate wirken neben ihrer Antikalkwirkung im Abwasser als Dünger und verstärken somit das Algenwachstum. Das Gewässer kann „kippen“. Deshalb werden heute überwiegend Natriumkarbonat und Natriumsilikat als Enthärtungsmittel eingesetzt.

Wie in 5 Schritten eine professionelle Fahrzeugaufbereitung gelingt, lesen Sie in diesem Beitrag.

2 Comments

  1. Die Tipps und Tricks zur KFZ-Aufbereitung auf dieser Seite bieten einen umfassenden Leitfaden für die richtige Pflege meines Fahrzeugs. Besonders hilfreich sind die Anweisungen zur Auswahl von Reinigungsmitteln und deren korrekter Anwendung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die praxisnahen Ratschläge, wie das Reinigen von Planen und die Schonung sensibler Felgen, vermitteln ein Verständnis für die Bedürfnisse meines Autos und machen die KFZ-Aufbereitung zu einem effektiven und schonenden Prozess.

  2. Mein Freund möchte einen Hochdruckreiniger kaufen. Damit möchte er sein Auto in der Zukunft von außen putzen. Ich werde ihm sagen, dass er den Hochdruckreiniger nicht beim Motor verwenden sollte, sondern da auf eine Bürste zurückgreifen sollte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert