Alles nur nicht feig! Warum wir den Praxistest mit Maschinen nicht scheuen
Feig nennen wir das tatsächlich, wenn man bei der Auswahl der Maschine nur das Köfferchen auf- und zumachen darf und alles Wissenswerte der Beschreibung entnehmen muss. Kein In-die-Hand-nehmen und kein Ausprobieren. Doch gerade das ist es, was beim Maschinenkauf zählt. Darum ist es in allen über 75 Würth Shops erlaubt - nein geradezu erwünscht - sich mit den Maschinen im wahrsten Sinne des Wortes ernsthaft zu "befassen". Wer sich zuvor ein Bild vom praktischen Einsatz auf der Baustelle machen möchte, liest am besten gleich weiter.
Kabel, Akku, Druckluft: So wählen Sie die richtige Maschine
Mal ist man von Baustelle zu Baustelle unterwegs, dann wieder in der Werkstatt tätig. Je nachdem, wo gearbeitet wird, kann man Kabelmaschinen verwenden oder muss auf Akkumaschinen zurückgreifen. Wodurch sie sich unterscheiden und wann man Druckluftmaschinen einsetzen kann, erklären wir in diesem Beitrag.
Der Vergleich: Welches Laserdistanzmessgerät eignet sich wofür?
Sie sind ja wirklich bei keinem Profi mehr wegzudenken: Die Laser-Entfernungsmesser. Aber was sind die Vorteile? Wo schlägt...
Nicht stärker, aber länger
Die Maschine bestimmt, was Sie können Was haben Amperestunden (Ah) mit Leistung zu tun? Richtig – nichts! Denn...
Welcher Motor kommt in die Pol(e)-Position?
2-poliger, 4-poliger oder bürstenlose Elektromotoren Wir haben diese drei Varianten verglichen und Vor- und Nachteile zusammengefasst. Davor wollen...