Wenn es um das Thema Reifenregale geht, gibt es einige Fragen zu klären: In welchen Bereichen werden Reifenregale eingesetzt? Was sind die wichtigsten Eigenschaften? Und auf was muss man alles achten? Wir haben uns mit unserem Spezialisten Christian Seidl über das Thema Reifenregale unterhalten und ihm diese Fragen und noch viele weitere gestellt, damit Sie bestens vorbereitet sind, ihr Reifenlager zu optimieren oder aufzubauen.
Geschätzte Lesedauer: 5 Minuten
Einsatzbereiche & Arten der Lagerung
Reifenregale kommen in den meisten Fällen im Autobereich zum Einsatz. Für die Lagerung gibt es verschiedene Ansätze: in einer Halle im Unternehmen, in einem Container oder in einem eigens dafür errichteten Gebäude. Die klassische Inhouse Lösung ist die Lagerung in Containern oder in Hallen, wofür wir einerseits fertige Produkt-Pakete anbieten, andererseits eine maßgeschneiderte Lösung für unsere Kunden erarbeiten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eigene Reifensilos zu errichten. Hier dienen unsere Systeme als tragende Struktur des Silos, an welche das Dach und die Wände montiert werden.

Die wichtigsten Eigenschaften
Die Tragfähigkeit und die Feldbreite sind die wichtigsten Eigenschaften der Regale. Ein bedeutender Vorteil der Würth Regale sind die bis zu 2,50 m langen Spannweiten, welche mehr Platz für die Lagerung der Reifen bieten. Das ist ein großer Vorteil in Anbetracht dessen, dass durch die E-Mobilität die Räder immer größer werden und dementsprechend mehr Platz in den Regalen benötigen.
Lagerungsmöglichkeiten
Die Konstruktion der Reifenregale erinnert an klassische Palettenregale. Die Traversen sind im Gegensatz zu Palettenregalen schräggestellt, um Druckstellen auf den gelagerten Reifen zu vermeiden und eine größere Auflagefläche zu bieten. Die Würth Reifenregale sind aus Stahl gefertigt und weisen durch die geschlossenen Traversen eine besonders hohe Tragfähigkeit auf. Die Sicherheit ist ein wesentliches Kriterium eines Reifenlagers. So werden die Regale am Boden verschraubt damit sie standsicher sind und mit Anfahrschutz ausgestattet, um etwaige Beschädigungen vorzubeugen.
Um für jeden Bedarf geeignet zu sein gibt es bei den Reifenregalen verschiedene Modelle und Ausführungen. Während das Grundprinzip weitgehend gleich bleibt, gibt es Möglichkeiten zur einfachtiefen Lagerung oder doppeltiefen Lagerung. Ein großer Vorteil der doppeltiefen Variante liegt darin, dass eine geringere Anzahl an Gängen benötigt wird, wodurch Platz eingespart wird. Außerdem kann von derselben Seite des Gangs auf zwei Reifen zugegriffen werden, da diese hintereinander gelagert werden. Dadurch kann Lagerkapazität gewonnen werden. Durch die hohe Stabilität der Regale ist auch eine mehrgeschossige Bauweise möglich. Diese kann mit Zwischenböden, Treppen und einem Lift errichtet werden oder als durchgängiges Lager zur Bedienung mittels Regalbediengeräten.
Zusätzlich können noch weitere Anpassungen vorgenommen werde, wie zum Beispiel die Pulverbeschichtung der Ständerrahmen und Traversen in verschiedenen Farben. Wenn Sie wissen möchten, ab wann Ihr Lager gewinnbringend ist, können Sie das mit dem ROI-Rechner ganz einfach herausfinden.
Die Wartung
Ein großer Vorteil von Reifenregalen ist, dass sie nur wenig Wartung bedürfen. Hierbei unterscheidet man, ob es sich um ein händisch bedientes System handelt oder ein System mit Regalbediengerät, das selbst auch eine Wartung erfordert. Hierfür muss ein Mal pro Jahr eine Überprüfung durch einen Regalinspektor durchgeführt werden. Bei händisch bedienten Systemen reicht eine Sichtprüfung, um festzustellen ob Beschädigungen vorhanden sind. Lesen Sie in diesem Beitrag mehr zum Thema Regalinspektion.
Sollte es zu Beschädigungen an den Würth Reifenregalen kommen können wir unseren Kunden die Ersatzteilverfügbarkeit garantieren.
Fazit
Reifenregale erleichtern den Arbeitsalltag erheblich: Räder können auf kompakten Raum übersichtlich gelagert werden und die Arbeit effizienter gestaltet werden. Durch eine entsprechende Lagersoftware und -Hardware, welche wir ebenfalls im Sortiment führen, bieten wir unseren Kunden ein Rundum-Paket.
Unsere Betriebseinrichtungsspezialisten beraten sie gerne, um das für Sie passende Produkt zu finden. Vereinbaren Sie hier einen kostenlosen Beratungstermin.
Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Tehma Werkstatteinrichtung