Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
Mit dem passenden Besen ist Kehren keine Zauberei. Hätte das mal jemand dem Zauberlehrling gesagt! Anders als in der Ballade vom Zauberlehrling hat man mit diesen Tipps auch ohne Zauberei alle Besen fest im Griff!
Kehren ist bestimmt keine Lieblingsbeschäftigung, aber dennoch haben wir es gerne ordentlich und sauber. Schließlich vermittelt man dadurch einen ansprechenden Eindruck in Werkstatt, Geschäft und am Arbeitsplatz. Dass man mit der richtigen Wahl des Besens auch beim Kehren effizient sein kann, zeigen wir in diesem Beitrag.

Drinnen oder draußen?
Es gibt verschiedene Besenarten, je nach Anwendungsgebiet. Ob für innen oder außen, für feinen oder groben Schmutz: Besen gibt es für alle Fälle. Daher wird zwischen Besen für drinnen (Zimmer-, Saalbesen) und Besen für draußen (Straßenbesen) bzw. Handbesen unterschieden.
Der Bürstenkörper
Diese werden aus verschiedenen Hartholzsorten und Kunststoffen hergestellt. Je nach Einsatzzweck werden diese entweder unbehandelt weiterverarbeitet, geölt oder ein- bis dreifach lackiert. Bürstenkörper und Borsten werden maschinell zusammengestellt.
Der Besatz
Besatz – so werden die Fasern oder Borsten der Besen und Bürsten genannt. Sie sind je nach Einsatzzweck der Produkte entweder aus Tierhaaren, Naturfasern, Kunststoffen oder aus Mischungen daraus. Alle Naturhaare und -borsten werden vor der Verarbeitung in einem aufwändigen Verfahren und in mehreren Gängen gereinigt, gekocht und gekämmt. Diese Behandlung nennt man “Zurichtung”.
- Tierische Stoffe: Dachs, Pferd, Schwein und Ziege.
- Natürliche Stoffe: Arenga, Bassine, Fiber (Palmyra), Kokos, Piassava, Reiswurzel, Reisstroh, Sisal.
- Synthetische Stoffe: Polyamid (Nylon), Polypropylen, Polyester (PBT, PET).
Das Loch für den Besenstiel wird bei Straßenbesen mit 45°-Neigung gebohrt, dies gilt für österreichische Produkte. In Deutschland wird das Loch mit 38°-Neigung gebohrt. Bei Zimmerbesen ist die Standardversion 90°.
Reis- und Spezialbesen
Reisstrohbesen werden aus speziell angebautem Stroh der Mohrenhirse für Futtermittel hergestellt. Speziell zur Reinigung an schwer zugänglichen Stellen wie Ecken und Kanten bzw. Kehren von Blättern, Ästen und Abfall auf Wegen und Plätzen können Besen verwendet werden, die spezielle schräge Kunststoffborsten haben. Diese sind im Sommer wie auch im Winter einsetzbar.
Besenpflege

Damit der Besen lange Zeit gute Dienste erweist, darf er nicht mit viel Kraft geschoben werden, sondern sollte haarschonend gezogen werden. Von Zeit zu Zeit können Sie das Rosshaar waschen und kämmen. Dadurch glättet sich das Haar und die optimale Kehrfähigkeit wird wiederhergestellt. Besen immer hängend aufbewahren!
Alle Tipps haben wir in diesem Video zusammengefasst:
Hier geht’s zum gesamten Besensortiment im Würth Online-Shop.

Hmmm, die Überschrift verspricht ein bisschen mehr als der Text letztendlich offenbart. Aber es ist wahr – mit dem falschen Besen kann das Kehren echt ätzend sein und mit dem richtigen manchmal sogar Spaß machen. (-:
Hallo Sandra,
vielen Dank für deinen Kommentar. Mit unserem Beitrag über die Wahl des richtigen Besens wollten wir genau das vermitteln: Ein falscher Besen macht einem das Leben schwer und mit dem richtigen Besen kann Kehren sogar Spaß machen! Viele Grüße vom Würth Team!
Hallo,
total interessanter Beitrag. Habe mich noch nie so wirklich mit dem Thema auseinander gesetzt. Spannend wie vielseitig so ein Besen doch sein kann.
Viele Grüße
Christoph