WorldSkills 2022: Mit Würth zum Berufsweltmeistertitel
Alle zwei Jahre werden die Berufsweltmeisterschaften, kurz „WorldSkills“, ausgetragen. Heuer findet das Großevent als Special Edition in 15...
Aerospace Team Graz holt Awards bei European Rocketry Challenge 2022 – Würth gratuliert!
Einen Raketenstart legten Mitte Oktober 25 Teams aus unterschiedlichen europäischen Universitäten bei der European Rocketry Challenge (EuRoC) hin. Mit dabei: Das Aerospace Team Graz (ASTG) und ihre Rakete AVES II. Bereits zum zweiten Mal durfte Würth Österreich das Projekt mit Profi-Werkzeug, Maschinen und Ausrüstung unterstützen.
Der Mann im Eis: Würths einziger Außendienstmitarbeiter in Grönland
Wenn Claus Hassing seine Kunden besucht, nimmt er öfter mal den Hundeschlitten. Als Würths einziger Außendienstmitarbeiter in Grönland arbeitet er manchmal bei bis zu minus 20 Grad. Das abenteuerliche Leben ist für ihn ein echter Traumjob
Schmiede-Handwerk: Erlischt das Feuer in den Schmiedeöfen für immer?
o wie viele Handwerksberufe steht der Beruf der Schmiedinnen und Schmiede vor enormen Herausforderungen. Ist dieses Handwerk nicht längst durch moderne Technik und Maschinen ersetzbar? Ist es nicht ganz und gar unvorstellbar, dass junge Menschen diesen Beruf ergreifen? Wie sind die Aussichten, in der globalisierten (Arbeits-)Welt von morgen in einem traditionellen Beruf bestehen zu können? Wir haben nachgefragt, ob sich junge Menschen in diesem Beruf eine zukunftstaugliche Existenz aufbauen können und haben erfahren, dass insbesondere erfahrene Schmiede viel tun, um das Handwerk am Leben zu erhalten.
Würth macht dem Poolbar Festival ein Kompliment
Mit „Kulturellem von Nischen bis Pop“ begeistert das Poolbar Festival jedes Jahr sechs Wochen lang im Juli und...
Raketenwissenschaft: Studierende starten hoch hinaus
“The sky is no longer the limit” – so lautet der Leitspruch des gemeinnützigen Vereins Aerospace Team Graz...
Retrofitting: Alter Meister trifft jungen Ingenieur
Das Auto ruft bei vielen Menschen Emotionen hervor – für manche ist es die wichtigste Nebensache der Welt...
Sponsor Würth gratuliert: Medaillenregen bei den EuroSkills 2021
Von 22. bis 26. September 2021 fand die Europameisterschaft der Berufe in der Steiermark statt. Für die österreichischen Teilnehmer ging die EuroSkills2021 mit einem Medaillenregen zu Ende.
Gewichtige Unterstützung: 4,5 Tonnen Material für die EM der Berufe
Über 11.000 Teile aus fast 300 unterschiedlichen Produkten fanden Anfang September 2021 ihren Weg von Würth in das Austragungsgelände der EuroSkills2021 am Schwarzlsee. Warum Würth mit diesem gewichtigen Sponsoring unterstützt, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag.
Live dabei: Mit Würth zu den EuroSkills 2021
Von 22. bis 26. September gehen die EuroSkills 2021 in der Steiermark über die Bühne. Diamant Sponsor Würth...