Der Boxenstopp – das ultimative Pausen-Highlight
Wer kennt‘s nicht? Der müde Augenkontakt zwischen Kolleg:innen, gähnen, der hoffnungsvolle Blick auf die Uhr – der klassische...
Lasst die Kinder wieder handwerken!
Ein Hammer, eine Zange, eine Säge. Wer eigene Kinder hat oder im Familien- und Freundeskreis häufig auf Kinder trifft, weiß, dass es oft gar nicht mehr als ein Werkzeug braucht, und die lieben Kleinen werden zu großen Baumeister:innen. Schnell sind Stöcke und Bretter gefunden, die verbaut werden. Pläne werden ausgeheckt und immer neue Ideen kommen hinzu. Dann wird drauflos gehämmert, gefeilt und gesägt. Es macht Spaß, wenn eigene Ideen Form annehmen, der Fantasie freien Lauf gelassen werden und man selbst etwas erschaffen kann. Und schon ist die Begeisterung für handwerkliche Tätigkeiten geweckt. Wir haben uns für diesen Beitrag Gedanken gemacht, warum sich Kinder für handwerkliche Tätigkeiten begeistern und wie man die Liebe zum Handwerk schon im Kindesalter wecken kann, auch wenn der Zugang zu Handwerk heutzutage erschwert ist.
In print we trust: Das alte Handwerk des Buchdrucks
In der Atelierwerkstatt Wien verschafft Alfred Pfeifer dem klassischen Buchdruck einen modernen Twist – wir haben den sympathischen Druckmeister besucht.
Der Ninefourteen Electric: Leidenschaft in grün
Gemeinsam mit Christian Clerici restauriert Würth einen 1970er Porsche 914 und baut ihn zu einem Elektroauto mit Akku um. #ninefourteenelectric
Der Mann im Eis: Würths einziger Außendienstmitarbeiter in Grönland
Wenn Claus Hassing seine Kunden besucht, nimmt er öfter mal den Hundeschlitten. Als Würths einziger Außendienstmitarbeiter in Grönland arbeitet er manchmal bei bis zu minus 20 Grad. Das abenteuerliche Leben ist für ihn ein echter Traumjob
Schmiede-Handwerk: Erlischt das Feuer in den Schmiedeöfen für immer?
o wie viele Handwerksberufe steht der Beruf der Schmiedinnen und Schmiede vor enormen Herausforderungen. Ist dieses Handwerk nicht längst durch moderne Technik und Maschinen ersetzbar? Ist es nicht ganz und gar unvorstellbar, dass junge Menschen diesen Beruf ergreifen? Wie sind die Aussichten, in der globalisierten (Arbeits-)Welt von morgen in einem traditionellen Beruf bestehen zu können? Wir haben nachgefragt, ob sich junge Menschen in diesem Beruf eine zukunftstaugliche Existenz aufbauen können und haben erfahren, dass insbesondere erfahrene Schmiede viel tun, um das Handwerk am Leben zu erhalten.
Würth macht dem Poolbar Festival ein Kompliment
Mit „Kulturellem von Nischen bis Pop“ begeistert das Poolbar Festival jedes Jahr sechs Wochen lang im Juli und...
Retrofitting: Alter Meister trifft jungen Ingenieur
Das Auto ruft bei vielen Menschen Emotionen hervor – für manche ist es die wichtigste Nebensache der Welt...
Aus Liebe zum Holz: Ein Zimmermann, der für sein Handwerk brennt
Das ganze Jahr barfuß und in kurzer Hose unterwegs – Manfred „Manni“ Dirsch ist nicht nur ein echtes Unikat,...
Wenn Lehrlinge Kultur hautnah erleben: Begeisterung beim Salzburger Lehrlingskonzert
Am 13. und 14. März 2019 fanden zum siebenten Mal die Salzburger Schüler- und Lehrlingskonzerte der Philharmonie Salzburg...